主题中讨论的其他器件:AMC1200、 TPS561208
您好,
我将 AMC1200SDUBR 用作电压测量 PCB 中的隔离放大器。 我有大量的电路板、它们的运行方式类似。
为了将电源电压从12V 降至5V 以用作 AMC1200非隔离侧的电源,我使用 的是 TPS565201 (电路低于)降压转换器消耗的电流实际上在数十 mA (30-40 mA)的范围内很低。

我还使用相同的5V 电压为电压基准 IC 供电、以生成+2.5V 电压(以下电路)

我的问题是、我在模拟信号中遇到噪声(即在信号调节运算放大器之后从 AMC1200输出)、就好像在模拟信号上叠加了另一个信号、如下面的示波器所示


我确定降压转换器会引入该问题、因为我尝试使用直流电源在外部为模拟电路供电、并且具有清晰的信号。
这是降压转换器 SW 引脚上的信号

这里是降压转换器的电感器和滤波电容器之后的5V 电压

我尝试将电感器的值从3.3uH 增加到6.6uH、但响应不是更好、我还尝试添加更多滤波和去耦电容器、如1nF、100nF 等、但没有任何变化。
我尝试通过并联添加虚拟负载将降压转换器消耗的电流增加到大约200mA、信号得到了改善、但毫无疑问、消耗电流对我们来说不可能解决方案。
随附 pdf、其中包含 AMC1200电路+信号调节和隔离电路的原理图。
请注意、+5V_Baseboard 的信号与上图所示的+5V 信号相同、但标签名称不同、因为它们实际上是通过引脚接头连接的2块 PCB。
是否有建议的解决方案/可能的原因导致此噪声?
我非常期待您尽快回复、因为我们目前处于生产阶段。