This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:非常紧迫的生产阶段:由 TPS565201提供的来自 AMC1200的噪声模拟输出信号

Guru**** 2504575 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, TPS565201, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174821/tps565201-very-urgent-production-phase-noisy-analog-output-signal-from-amc1200-supplied-by-tps565201

器件型号:TPS565201
主题中讨论的其他器件:AMC1200TPS561208

您好,  

我将 AMC1200SDUBR 用作电压测量 PCB 中的隔离放大器。 我有大量的电路板、它们的运行方式类似。

为了将电源电压从12V 降至5V 以用作 AMC1200非隔离侧的电源,我使用 的是 TPS565201 (电路低于)降压转换器消耗的电流实际上在数十 mA (30-40 mA)的范围内很低。

我还使用相同的5V 电压为电压基准 IC 供电、以生成+2.5V 电压(以下电路)

我的问题是、我在模拟信号中遇到噪声(即在信号调节运算放大器之后从 AMC1200输出)、就好像在模拟信号上叠加了另一个信号、如下面的示波器所示

我确定降压转换器会引入该问题、因为我尝试使用直流电源在外部为模拟电路供电、并且具有清晰的信号。

这是降压转换器 SW 引脚上的信号  

这里是降压转换器的电感器和滤波电容器之后的5V 电压

我尝试将电感器的值从3.3uH 增加到6.6uH、但响应不是更好、我还尝试添加更多滤波和去耦电容器、如1nF、100nF 等、但没有任何变化。

我尝试通过并联添加虚拟负载将降压转换器消耗的电流增加到大约200mA、信号得到了改善、但毫无疑问、消耗电流对我们来说不可能解决方案。

随附 pdf、其中包含 AMC1200电路+信号调节和隔离电路的原理图。

请注意、+5V_Baseboard 的信号与上图所示的+5V 信号相同、但标签名称不同、因为它们实际上是通过引脚接头连接的2块 PCB。

 

是否有建议的解决方案/可能的原因导致此噪声?  

我非常期待您尽快回复、因为我们目前处于生产阶段。  

 e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_Measurement_5F00_DAQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我的同事将在下周之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zixu,

    感谢您的通知

    我期待您同事的回复 、因为这非常紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amr!

    该器件将降低轻负载条件下的频率! 建议使用 FCCM 器件、例如 TPS561208。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明一下吗? 降低了哪个频率、它为什么会降低?这两个 IC 之间的差异是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压转换器的开关频率降低。 由于频率较低、输出纹波较高、将影响信号电平负载。

    您还说、添加负载可以改善这种情况、因为如果负载较重、频率将增加。 这是 D-CAP 控制降压转换器的基本概念、您可以通过一些应用手册了解详情、只需在 TI.com 中搜索 D-CAP。

    主要区别在于轻负载开关频率、TPS561208在强制 PWM 模式下运行、在轻负载条件下频率不会降低。