大家好、
我们的定制板存在以下问题、我们在该定制板上使用 BQ25120 IC 进行电源管理并用作锂聚合物电池充电器。 出现以下问题:
电池欠压锁定固定为3V。 因此、一旦电池上的电压接近该值、BQ 就会阻断输出(即电路板其余部分的电源)、从而使电池不会放电到低于该值)。 通常、当插入外部电源时、BQ25120应从外部电源为电路板的其余部分供电、同时开始为电池充电。 但是、这不是发生的情况:实际上电路板的其余部分确实已通电、而电池完全未充电。 通过 I2C 读取的寄存器显示以下情况:
-充电状态:故障(寄存器0x00h 值:C1)
-电池欠压:故障(寄存器0x01h 值:20)
其他寄存器不包含错误。
当电池欠压锁定值通过 I2C 临时切换至2.7V 时、BQ25120开始为电池充电、而不会出现任何问题。
提前感谢您。
安德烈