This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:一旦锂聚合物电池的电压低于 Vbatuvlo (电池欠压锁定)、便可#39;t 再充电

Guru**** 2434420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588254/bq25120-can-t-recharge-li-po-battery-once-it-s-voltage-goes-below-vbatuvlo-battery-undervoltage-lockout

器件型号:BQ25120

大家好、

我们的定制板存在以下问题、我们在该定制板上使用 BQ25120 IC 进行电源管理并用作锂聚合物电池充电器。 出现以下问题:

电池欠压锁定固定为3V。 因此、一旦电池上的电压接近该值、BQ 就会阻断输出(即电路板其余部分的电源)、从而使电池不会放电到低于该值)。 通常、当插入外部电源时、BQ25120应从外部电源为电路板的其余部分供电、同时开始为电池充电。 但是、这不是发生的情况:实际上电路板的其余部分确实已通电、而电池完全未充电。 通过 I2C 读取的寄存器显示以下情况:
-充电状态:故障(寄存器0x00h 值:C1)

-电池欠压:故障(寄存器0x01h 值:20)

其他寄存器不包含错误。

当电池欠压锁定值通过 I2C 临时切换至2.7V 时、BQ25120开始为电池充电、而不会出现任何问题。

提前感谢您。

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    电池侧是否也有外部保护器 IC? 发生这种情况时、您能否布置一个 BAT 和 VIN 电压的扣合?

    较旧的器件版本要求电池电压大于0.2V 或<1V 才能加电。 我想知道这是否是你看到的。  

    谢谢、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautham:

    实际上、电池上没有保护电路、我们使用 BQ25120电池欠压锁定功能来防止电池过度放电。

    因此、当问题发生时、电池电压介于3V 和3.2V 之间、一旦高于3.2V、BQ25120便开始电池充电。 在正常使用期间、电池电压永远不会低于3V、因为一旦电池上的电压达到3V、BQ25120将切断电路板的电源。

    如果电池电压必须低于1V、为了使 BQ25120开始充电、这必须是问题的原因。 不过、您已经提到过、旧版本的器件就是这种情况、这是否意味着在新版本的器件上会纠正这种情况、BQ25120将能够在任何电压下开始充电?

    谢谢!

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我正在支持此客户、此问题尚未得到解决。

    请提供建议。 您是否需要其他信息?

    请告诉我。

    非常感谢。

    此致、
    Mimiliano de Cristofaro
    TI FAE
    EMEA 中央应用团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    感谢您的支持!
    供参考:现在、我们有一个针对该问题的时间软权变措施:如果通过 I2C 检测到充电故障、我们 会通过 I2C 将 Vbatuvlo 值降低至2.8V、从而开始充电。 当达到更高的电池电压时、我们  切换回 Vbatuvlo = 3V。 但我们希望有一个"干净"的解决办法来解决这个问题。
    此致!
    Andrey Modov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    您能否调整寄存器0x04以从默认值增加到所需的目标值? 如果电池处于超低电压、我们将处于默认的预充电电流。

    此外、您可能还想检查寄存器0x00当发生这种情况时、您是否看到充电状态反映了正确的条件?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    除了 SYS 问题上的1.1V 输出之外、我还与 Andrey 一起解决了这个问题。

    如 Andrey 的第一个帖子中所述、当此问题发生时、0x00寄存器显示0xC1值。 如果我没有弄错、这意味着当前状态为 FAULT、且 SW 已启用。

    我们已经通过写入0xBA 来修改0x04寄存器、这应该会将 PRETERM 电流设置为20mA。

    在此提醒、当电池电压接近默认设置为3V 的 UVLO 阈值并且未通过我们的方式进行修改时、除非在面临 Andrey 所述问题时重新启用充电、否则会发生此问题。

    谢谢、

    Damien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham 您好!


    我真的不明白为什么您注意到这个问题是"TI 认为已解决"的、而您没有提供任何解决方案。 您提出的问题在我描述该问题的第一封邮件中得到了解答。 我建议您先阅读问题描述、因为我们不需要问题、我们需要根据我们提供的信息进行回答。 但似乎我们反复地回到了同样的问题,而这些问题已经得到了解答。 我们需要有关此问题的支持、但自几个月以来、似乎没有任何进展。


    此致、

    Andrey Modov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    管理数十个线程有时会变得复杂、因此我倾向于将帖子标记为"认为已解决"。 很多时候、e2e 线程会在一段时间后死机、我希望社区能够做出最接近的响应、以帮助进行调试。 如果我们在最新的主题中找到答案、我们就可以了。 )

    现在回到您的问题-您提供的信息实际上不足以进行调试。 我将向您发送一封电子邮件、我需要查看原理图、示波器捕获以成功进行调试。  

    感谢您的理解!

    Gautham

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    感谢您的快速跟进、我们将与我的同事 Damien 一起调查、并在明天向您发送寄存器转储以及一些屏幕截图!

    此致、
    Andrey Modov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    以下是启动和连接充电器时的寄存器转储:

    (红色值是变化的值)

    寄存器 电流值 连接充电器时的值
    00h 0xc5   0xc1.  
    01小时 0x20 0xA0  
    02h 0x88 0x88  
    03小时 0x14 0x14  
    04h 0xE 0xE  
    05小时 0x78 0x78  
    06小时 0xAA 0xAA  
    07小时 0x7c 0x7c  
    08h 0x68 0x68  
    09小时 0xA 0xA
    10小时 0x0 0x0  
    11小时 0x42 0x42  

    以下是连接充电器时、VIN 上升沿触发的一些屏幕截图:

    • PMID

    • PMID (缩放)

    • VBAT

    • VSYS

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、Andrey、

    感谢您提供这些数据、我将在几个小时内查看并尽快回复您。

    谢谢、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    VIN 连接到什么? 如果您看一下、第1部分您处于 VINDPM 模式、这意味着 VIN 小于4.6V。 第2部分=您处于 OV 模式。  

    根据示波器捕获、您的 VIN 为7.5V 左右。 BQ25120的 OVP 为5.5V。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham、

    事实上,我没有看到这一点。 VIN 由无线电源接收器 IC 生成。 这显然不应该发生、实际上是我第一次看到它。 我将检查此问题并返回给您。
    谢谢、
    Damien