This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481隔离反激稳定性问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TLV431, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590883/lm3481-isolated-flyback-stability-problems

主题中讨论的其他器件:LMV431TLV431LM3481

我有一个使用 LM3481的多输出隔离型反激式设计、此设计基于应用手册 SNVU111。  我很难使环路稳定。  是否有人可以查看设计并提供帮助?

请注意--当我选择器件作为 LM3481时,网站不允许我在隔离式 DC/DC 论坛中发帖--它只允许非隔离式论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marc

    对直流/直流论坛的问题表示歉意、我将请团队成员来看看。 同时、让我找到合适的应用工程师来响应您的帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    SNVU111的环路响应稳定。 请首先检查 SNVU111与您的设计之间是否有任何差异。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出范围不同、因此存在许多差异。  我可以向您发送原理图吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请发布您的原理图和波形。
    是否确定环路不稳定? 如果是,您如何得出结论?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm3481-design.pdf

    这是原理图。  一次侧电感为28uH。  我已经附上了一个示波器跟踪、以了解发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4VP 输出在轻负载和满载时处于稳定状态?
    请告诉我在捕获此波形时的测试条件。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不记得确切的内容、但在大多数负载条件下、它不是稳定的。 您是否能够为我上传的电路提供最佳补偿组件值? 它确实需要在整个负载和输入电压范围内保持稳定;尤其是、除4VP 外的所有输出的负载可能低至零。 如有必要、我可以添加小的虚拟负载、但我更愿意不添加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有一些布线。  很抱歉、照片质量太差。  输入电压约为30V。  4VP 上的负载约为200mA。  26VP 上无负载、其他三个输出上约为5mA 负载。  4VP 布线是锯齿形、最大值约为4V、最小值约为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    减小 R32 (R32/10)并增大 C45 (C45 x 10),然后再次检查它是否稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R32为100欧姆、C45为0.1uF 时、行为与之前完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请再次降低 R32 (R32/10)并增大 C45 (C45 x 10)、然后再次检查。
    如果您仍然可以看到不稳定的运行、我认为您的不稳定运行不是由环路响应引起的。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题对我们来说具有一定的重要性。  TI 的应用工程师是否可以分析我上传的设计并指定正确的补偿值?  我担心、由于 Ropto 的值很小(由于3.85V 输出电源轨提供的低余量)、此设计可能无法使用实际的组件值进行补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    它是否通过进一步降低交叉频率来保持稳定? 还是仍然不稳定? 正如我提到过的、如果您在降低交叉频率后看到不稳定的运行、我认为您的不稳定运行不是由环路响应引起的。 在这种情况下、您应该检查电流感应输入或其他内容。
    使用 TLV431/LMV431作为参考的3.3V 输出参考设计有很多。 我认为您无法补偿环路、因为输出为3.85V。
    请访问 www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp 进行查看
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步降低交叉频率不会产生太大的影响。  "检查电流感应输入"是什么意思?

    有许多使用 TLV431的3.3V 输出参考设计、但我只见过一个在隔离型反激式配置中使用 LM3481的参考设计、以实现如此低的输出电压。  该设计涉及驱动 COMP 引脚以获得反馈、而不是驱动反馈引脚。  这会根据数据表中讨论的内容改变 IC 的工作模式。  我想问题是在该模式下使用 LM3481。

    在任何情况下、我上传的设计都不稳定。  无论问题是与补偿问题还是与电路的其他部分问题无关。  我必须再次问、如果这与此配置中的 LM3481有关、TI 的应用工程师是否可以审查此设计并帮助获得正常工作的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在不时地处理这一问题。 如果我的仿真收敛、我将返回给您新的补偿组件值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这是否意味着您迄今为止对电路进行仿真的尝试无法找到工作点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我将查看该设计。 您能否提供之前发布的屏幕截图的条件? 最简单的启动方法是仅运行4V 输出、然后我们可以通过添加更多电源轨并确保电压调节稳定。 此外、这篇文章可能有助于计算多路输出反激的补偿值。
    www.ti.com/.../slva666.pdf

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的关注。  如其中一个员额所述,条件是:输入约为30伏。  4VP 上的负载约为200mA。  26VP 上无负载、其他三个输出上约为5mA 负载。  4VP 布线是锯齿形、最大值约为4V、最小值约为3V。

    其他输出上的负载可能更像是每个输出上的1mA。  波形对精确负载非常不敏感。  向26VP 输出添加负载不会改变基本行为、只会减少突发之间的停留时间。

    感谢您提供应用手册参考。  不过、这适用于非常不同的控制器芯片。  我怀疑问题不仅在于补偿值、而且在于 LM3481的某些行为会混淆反馈环路。

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    在这方面是否有任何进展?

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    本设计中使用的变压器的初级电感是多少? 原理图上的器件型号为我带来了绕线绕线的绕线槽。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28 μ H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您是否了解过任何内容?  如果我可以提供更多信息、以帮助您了解这一点、请告诉我。

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的任何人都在监控这些线程吗?  四个星期内没有收到进一步答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请在原理图上更改以下内容。

    C26=100pF 或更低。 当该1nF 电感器电流信息低于开关频率时。

    C40:不组装

    R21:4.7k Ω

    R32/R34:70 Ω

    C42/C45:2.2 μ F

    这应该能够实现稳定运行。 另请查看此 应用手册 、其中介绍了如何使用 LM3481设计反激式器件。

    谢谢、

    Garrett