This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:是否可以使用 PN (TPS54620)实现恒定电压和恒定电流功能?

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, LM321, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592083/tps54620-whether-can-i-use-the-pn-tps54620-to-realize-constant-voltage-and-constant-current-function

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: LM321LM324

降级器、

我想使用 TPS54620实现电池的充电器功能、并且需要电压可在0V 至5V 之间调节、电流可从0A 至6A。  参考电路如下所示。  我已经完成了 PCB 布局并验证了结果、但实际测试无法稳定工作。  特别是输出电压低电流大 电流,PWM 驱动器信号是抖动。  您能给我一些建议吗?  非常感谢!
然后、当我将 Vsense 设置为 GND 时、误差放大 器的状态是什么、它是高杠杆或高阻抗、并且会影响 COMP 端口。  我可以 这样设计电路吗?

此致!

顶起 Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    谁能给我一些建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们过去使用过类似下面的电路进行 CC/CV 充电。 使用的运算放大器是 LM321。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacking Jin、您好!

    让您可以更清楚地说明您的应用吗?

    我知道您需要 CV/CC 功率级来为电池充电。  

    以下内容是否正确?

    在恒压模式下、在5V 电压调节下、您可以  根据电池需求将0至5A 的充电电流输入电池。

    在恒定电流模式下、电流调节为5A 时、输出电压将根据电池需求从5V 降至0V。

    -->在此应用中,电压和电流调节点将根据电池的化学成分和尺寸通过固定电阻器值进行编程。

    您是否要求使用某种方法在0V 至5V 范围内对 CV 模式进行编程或调整的应用。

    并且可以通过某种方法在0V 至5A 范围内对 CC 模式进行编程或调节。

    如果这是您要求的、有哪些调整方法?

    这种可编程应用涉及的内容要多得多、我们可能没有解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 Matthew 对某个应用程序大作。 我想对最终应用做几个评论、不管它是什么。
    1) 1)任何基于传统非隔离式降压稳压器的电池充电器都应在输出端包含一个串联二极管、以防止在降压稳压器的输入电源被移除时电池通过稳压器反馈。 目前介绍的两个原理图中缺少这一点。
    2) 2)输出充电电流上的高侧电流感应非常可取、而电池"接地"端的低侧电流感应则非常不可取。
    3) 3)由于对电阻器匹配的敏感性以及运算放大器输入失调电压误差的放大、具有第一个原理图中所示两对匹配电阻器的电桥配置运算放大器级是非常不利的。 LM324远非精密运算放大器、具有"臭名昭著的输出级"、除非您能保证它仅提供或吸收输出电流、否则会带来麻烦。 Matthew 提供的第二个原理图中所示的运算放大器+晶体管电流镜不会出现电阻器匹配问题。
    4) 4)运行良好的电池充电器不仅具有上面项目1中所述的串联阻断二极管、而且会在电池上感测到电池充电电压、并通过阻断二极管。 此外、当移除充电电源时、应移除通过电池电压检测分压电阻的放电路径、以便在非供电情况下不会对电池进行任何放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew、Alan Martin

    感谢您的回复!

    我只想说明是否可以使用 TPS54620实现该功能。  我已经完成了 PCB 布局、发现电路不稳定、所以我想说为什么不能稳定工作、芯片不能支持这个 应用或参数设计是不合理的吗? 非常感谢!

    此致!

    顶起 Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacking、您好、

    我们想知道您是否找到了一种 CVCC 方法、该方法效果令人满意。

    传统降压稳压器数据表未提及的一个问题是、虽然它们可以正常工作、以达到提供高达其额定电流的稳压电压的目的;但它们被拉至电流限制时的行为取决于 IC 内部实现的方法。 通常、此电流限制是经过工厂修整的、但修整级别相当粗鲁、通常取决于电感器值等外部参数。 在 CVCC 应用中使用恒压稳压器不太可能。 CC 模式不会平滑或轻松调整到定义的水平。

    以前的帖子中的评论仍然适用。