主题中讨论的其他器件: LM321、 LM324
降级器、
我想使用 TPS54620实现电池的充电器功能、并且需要电压可在0V 至5V 之间调节、电流可从0A 至6A。 参考电路如下所示。 我已经完成了 PCB 布局并验证了结果、但实际测试无法稳定工作。 特别是输出电压低电流大 电流,PWM 驱动器信号是抖动。 您能给我一些建议吗? 非常感谢!
然后、当我将 Vsense 设置为 GND 时、误差放大 器的状态是什么、它是高杠杆或高阻抗、并且会影响 COMP 端口。 我可以 这样设计电路吗?
此致!
顶起 Jin