This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:仅电池在特定输入电压范围内充电、状态 LED 在高于该电压时开始闪烁

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604245/bq24650-battery-only-charging-within-a-certain-input-voltage-range-and-status-led-starts-blinking-above-that-voltage

器件型号:BQ24650

您好!

我们参考 IC 的数据表设计了太阳能充电控制器电路。 我们一直在以稳压直流电源作为输入对其进行测试。

当 R3和 R4电阻分别为300k 和33k 时,电池为 b/w 12V 和13.7V 充电,且 status1 LED 开始在13.7V 以上闪烁。 当电阻器为300k 和47k (对于 Vmpp=10V)时,VMPPSET 为1.38v,电池在9V-11.2V 的输入电压范围内充电,开始在11.2v 以上闪烁,电池不充电。  

对于某些电阻器值、是否存在充电电压范围?

电池规格为:

7.4v、3Ah、23Wh

我们设计此电路的面板 具有规格:

VOC=12v

Vmpp = 10V

ISC = 170mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪一个是 R3/R4、您能给我您的 SCH 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是最终原理图和 PCB 设计响应。 感应电阻器上的电压为2mV 或3mV。 MPPSET、TS 和 VFB 测试点有效。 连接电池时,HIDRV 两端的电压等于电池电压。 但没有开关。 它的0Hz。

    如果您能找到、请指出一个错误

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    您能否将原理图传输到 pdf 或其他分辨率良好的图片并再次发送? 它有点模糊。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../solar_5F00_pdf.pdf

    我已附上 pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    对于您的问题、当输入电压超过特定阈值时、您的设计无法为电池充电。

    根据您的原理图、您的设计中没有大误差。

    有几个问题需要您确认、

    1. 为什么在输出端使用26m Ω 电阻器作为感应电阻器?
    2. "Status1 LED 在13.7V 以上开始闪烁"->实际上、STAT1不会闪烁、除非故障再次出现。 您能否查看数据表条件中的表2以确定哪一个可能是案例? 在 Vcc 中、bq24650输入过压为32V。
    3. 请使用 STAT1、Vcc、VSRN、VMPPSET 获取一个波形进行分析。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答

    1.由于充电电流为1.5A,因此根据表1列出的26 Ω 电阻器。 您还建议什么其他价值?

    2. 这是在实验本身打印的之前的实验板中的内容。 在新电路板(上面已经提供了原理图和 PCB 设计)中,STAT1 LED 保持发光,但没有输出电流。 此外,低侧 FET 关断,高侧导通,但高侧 FET 栅极中没有开关。

    下面是 MOSFET 的数据表:-

    您能否查看 PCB 设计中组件的位置(如果正确)? 此外,焊接可能是一个问题吗?

    我很快就会发送波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    1.对您的设计而言、只需确认充电电流即可。

    2.您能否为我们提供包含 HIDRV、LODRV、PH 和电感器电流的 wvaeform?

    对于布局、为何连接 BTST 和 HIDRV? 由于高侧连接到 REGN、因此可以得知它始终处于开启状态。

    如果可能、请让 C4尽可能靠近 MOSFET、这样可以降低 EMI。

    谢谢、

    Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BTST 和 HIDRV 未连接

    我要附上波形的图像:

    1. HIDRV

    LODRV

    3. pH

    4. VBAT (电池未连接时输出)

    VCC

    6. REGN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rishabh、

    您是否使用一个良好的样片更改了 IC、以确保此问题来自 IC 或您的设计? 如果可能、请交换电路板上的一个新 IC、并测试此问题是否仍然存在。

    对于 VBAT、如果您不将电池连接到 VBAT (电池检测)、它应该是高-低转换。 您是否在延长时间刻度时看到了 VBAT 高-低转换?

    对于 HIDRV/LODRV、它不应是4V 和0V。 您是否检查了 MOSFET 是否正常?

    STAT1打开表示正在充电、它应向您的电池充电。 我想确保它是来自您的设计还是仅来自 IC 故障。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已经焊接了至少4块电路板,但它们都无法正常工作,因此问题不在于 IC 损坏或 MOSFET 损坏

    Vbat 没有转换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    有我的邮箱地址- ann_lien@ti.com。 请将原理图和布局文件发送给我吗? 以便我可以检查是否有任何问题、并且我们可以通过邮件加快支持速度。

    谢谢、

    Ann Lien