您好!
我们参考 IC 的数据表设计了太阳能充电控制器电路。 我们一直在以稳压直流电源作为输入对其进行测试。
当 R3和 R4电阻分别为300k 和33k 时,电池为 b/w 12V 和13.7V 充电,且 status1 LED 开始在13.7V 以上闪烁。 当电阻器为300k 和47k (对于 Vmpp=10V)时,VMPPSET 为1.38v,电池在9V-11.2V 的输入电压范围内充电,开始在11.2v 以上闪烁,电池不充电。
对于某些电阻器值、是否存在充电电压范围?
电池规格为:
7.4v、3Ah、23Wh
我们设计此电路的面板 具有规格:
VOC=12v
Vmpp = 10V
ISC = 170mA