This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075EVM:电流波形&放大器;稳定时间

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603375/tps92075evm-current-waveform-settle-time

器件型号:TPS92075EVM

我有几个问题。
由于芯片是 PFC 驱动器、因此理想电流波形类似于正弦波、而在这个电路板上、它看起来或多或少像一个三角形(芯片正在稳定)。 这是我可以使用该芯片实现的最佳 PFC 波形吗?
2.芯片稳定大约需要2秒。 最初、它非常尖、然后转换为一个三角形(请参阅下面的图片)。 它是否意味着这样?

      

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是和是。

    1) 1) TPS92075具有不同的运行模式、具体取决于从 ASN 引脚感测到的内容。  首先、它必须与交流线路同步、然后确定"占空比"以确定是否存在调光器。  如果未检测到调光器、则基准将变为三角波。  具有三角基准的功率因数实际上非常好。  查看下面的 EVM 数据、在120VAC 时可能超过0.98。  另请注意、这是一个降压转换器、因此负载电压越高、无法从输入端拉出电流的交流线路部分越大。  例如、除非输入高于70伏、否则70伏 LED 堆栈不能使用降压转换器作为源。  这意味着、如果整流交流电压低于70伏、则线路上没有电流消耗。  这将影响 PFC 和 THD。

    2) 2) 由于线路频率相当低、因此使用数字采样来确定处于哪种模式需要一些时间来改变状态。  第一个示波器图是具有直流基准的降压转换器的典型情况。  由于输出功率是恒定的、因此当电压较低时、从交流线路汲取的电流必须更高、因此正弦波看起来有点反转。  如果您按点电压乘以电流计算点、则输入功率应在该波形上保持相当恒定。  从一种模式到另一种模式的转换随着时间的推移而完成、因此不是瞬时变化。  数据表从大约第10页对此进行了说明。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Irwin!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否可以使用 TPS92075构建 PFC 驱动器、从而在20-60V 交流电压范围内保持恒定输出?

    LED 阵列总共有144个 LED。 有18个灯串、每个灯串由8个红色 LED + 100R 电阻器组成、如下图所示。

    整个灯串上的电压约为18V、总输出电流为360mA。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    TPS92075实际上并不是一个稳压器、但在这种情况下、我认为您并不需要一个稳压器。  如果您有18个电流为20mA 或360mA 的灯串、我会将 TPS92075设置为大约360mA 的电流调节器。  与施加恒定电压相比、它将提供更好的光调节。  这些电阻器将有助于灯串共享、但 LED 的 VF 会随温度变化(LED 制造商经常提供)。

    如果在电流为20mA、电流为17.8伏、并串联100欧姆、则施加的电压需要为19.8伏。  如果 LED 正向电压在高温下下降5%或10%、则灯串中的电流将分别跳至28.9mA 和37.8mA、或者电流增加44.5%和89%。  电流调节器仅调节为360mA、因此不会注意到 VF 变化。

    由于是 PFC、输出端将产生较大的纹波电压、从而导致 LED 中产生较大的纹波电流(取决于储能电容器的大小)。  电流调节器也是如此。  它要求带宽非常低、这就是它必须的工作方式。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、

    感谢你的答复。
    实际上、我指的是驱动器作为电流源、而不是电压源。 很抱歉不准确。

    我想问的问题是、如果使用该芯片、我可以构建一个驱动器、为 LED 提供360mA 电流、该电流在输入电压范围 VIN 20..60V AC 时保持恒定。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、

    但它应该可以工作、但设计必须涵盖20 VRMS 至60 VRMS 范围、这意味着20 VAC 输入时没有太多电压可用、并且它只能导体导通少于整流交流波形的一半(20*1.414是可用的峰值电压、 19.8V + 1V、输出电压和输出二极管压降之和为输出电压)。 它将在半正弦波的47度至133度范围内运行(如果您没有整流器桥、则不包括该电桥)。 这意味着从20Vrms 输入到60Vrms 输入的开关频率会有很大变化、但更重要的是、输出电流在该范围内会有很大的变化。 您可能需要使用具有该范围和输出电压的闭环控制、或者、如果功率因数不重要、您可以将交流电整流为大型存储电容器并从中运行。 此时、它将是直流/直流转换器、但未校正功率因数。

    您可能能够添加一个开环电路、该电路在某种程度上补偿输入电压。 这取决于您在该范围内的电流调节精度。 它将起作用、但可能不是您希望的方式。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin、

    您能告诉我"开环/闭环控制"实际上是什么意思吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    不带相位调光功能的 TPS92075使用三角形基准来比较电流感测与。  如果很大一部分输入电压低于 LED 堆栈、则降压转换器电流中的转换器不能拉至 LED。  这是一种开环控制、使用关断时间和峰值电流来调节 LED 电流。  这意味着在20VRMS 输入下 LED 电流平均值将低于60VRMS 输入下的 LED 电流平均值。  您可以将 TPS92075用作降压/升压转换器、这样可以解决这个问题、但效率会稍微降低。  该器件专为输入电压变化不大的离线应用而设计、通常情况下、LED 堆栈远低于整流交流的峰值。

    闭环使用误差放大器、如果功率因数校正后具有非常低的带宽来对 LED 调节到的 PFC 输入电流进行平均。  它很可能会使用大电容器进行补偿、从而使其成为积分器。  如果降压转换器中的电压降低、则输入电压的可用占空比将降低至高于 LED 堆栈。  在这种情况下、误差放大器会增大峰值电流、因此平均值保持不变。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、

    感谢您的澄清。

    此致、
    Piotr