This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:无电流流经电源开关时的 IMON 输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606295/tps2420-imon-output-when-no-current-is-flowing-through-the-power-switch

器件型号:TPS2420

您好!

在测试一个实例 TPS2420的电流监测时、当没有电流流流过 TPS2420时、我看到 IMON 输出为~190mV。 该设计中有多个器件、所有这些器件在没有电流流流过器件时都显示不同电平下的 IMON 输出。 (TSP2420被启用、但是未连接负载。) 这是预期行为吗? 当 Iout 为0A 时、我看不到 IMON 电流精度的数据表规格。  

我已附上原理图页面以及示波器截图、其中显示了40.2K 电阻器上的 IMON 电压从空载变为负载。 工作表连接到用于检查电流的 ADC。

什么会导致 IMON 上的失调电压变化? 它会破坏我们的电流测量。  

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    器件启用后是否观察到偏移电压? 当 Vout 达到稳定状态时、IMON 引脚上的偏移电压是否会消失。 ?

    建议在器件完全增强之前忽略 IMON 信息。

    当没有电流流经器件时、IMON 将存在偏移电流(-10uA 至0uA)。  电气特性表中提到了这一点。

    您能否共享 IMON 电压和 Vout 电压的测试波形。

    谢谢、此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    在负载出现之前、但器件启用且电源正常后、存在偏移电压。 在 PG_N 为低电平(有效)之前、我们将忽略 IMON、如数据表中建议的那样。 我已附上示波器截图、其中显示了在连接负载之前和之后的时间内存在的12V 输出电压。 在本例中、负载为300mA 负载。 在88.7K 欧姆 IMON 电阻器上、IMON 在负载前为~190mV、在负载后为~510mV。  

    请告诉我哪些其他信息有助于理解这种行为。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此行为的另一个有趣(也很不幸)部分是、设计中有许多(8+) TPS2420器件、尽管每个 TSP2420的设计基本相同、但初始偏移并不一致。 (某些电阻器因不同的故障阈值而有所不同。) 初始偏移 IMON 电压范围为几十毫伏(30mV+)至几百毫伏(200mV+)。 这也意味着我们不仅可以轻松地从系统中校准失调电压...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢示波器截图。 我还在与设计团队核实不一致性、这是否是该器件在低电流条件下的预期行为。 我会尽快返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    该器件在负载电流较低时的电流监控精度非常宽。 例如、在500mA 时、ILOAD 至 IMON 增益变化为+/- 45%。  

    偏移 IMON 电流变化也很宽、高达10uA、这使得 88.7K 欧姆电阻器在空载时的 IMON 偏移电压太宽。  

    我想知道您应用的电流监控器用例以及需要哪种精度?

    此设计处于哪个阶段? 如果可能、请查看新器件 TPS25944、该器件在较低负载电流下具有良好的电流限制和电流监视器精度。 请告诉我如何帮助您满足要求。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望启用/禁用并测量通过器件的电流。 通常小于1A @ 12V。 我希望精度比50%更好、这在空载时似乎也很慷慨。 我们有板、现在将使用它们。 我希望我们将在下一个构建中更改这些器件。 您是否有任何与封装兼容的选项可以更好地进行瓶胚测试?

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    遗憾的是、我们没有其他与 TPS2420兼容的器件。
    请告诉我、当您进行下一个构建时、我将建议更合适的器件来满足您的要求。

    此致、
    Rakesh