Other Parts Discussed in Thread: TPS2420
您好!
在测试一个实例 TPS2420的电流监测时、当没有电流流流过 TPS2420时、我看到 IMON 输出为~190mV。 该设计中有多个器件、所有这些器件在没有电流流流过器件时都显示不同电平下的 IMON 输出。 (TSP2420被启用、但是未连接负载。) 这是预期行为吗? 当 Iout 为0A 时、我看不到 IMON 电流精度的数据表规格。
我已附上原理图页面以及示波器截图、其中显示了40.2K 电阻器上的 IMON 电压从空载变为负载。 工作表连接到用于检查电流的 ADC。
什么会导致 IMON 上的失调电压变化? 它会破坏我们的电流测量。
谢谢、
Steve