请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件: UCC28070
您好!
请告诉我 D5和 D11二极管在相移全桥电路中的重要性。
请告诉我在选择时应考虑该二极管的哪些重要参数?
此致、
Dhananjay Yadav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Dhananjay
输入电压变化的常用标准是 IEC61000-4-11
UCC28070将检测线路压降并停止开关-一旦线路重新出现、它将执行软启动。 DS 的第7.3.14节介绍了此行为-另请参见图21。 全桥的行为取决于 PFC 级输出端的压降量。 如果第二级以全功率运行、电压可能会下降到足以防止电桥产生最大输出电压、并且其输出电流可能会下降到零。 这不会导致任何问题- SR 将停止运行(UCC28950进入 DCM 模式)。 ZVS 可能会丢失、但持续时间会非常短(某些 ms)、以至于增加的耗散不会导致半导体开关中的温度显著升高。
此致
Colin