This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:相移全桥转换器

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605255/ucc28950-phase-shift-full-bridge-converter

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

请告诉我 D5和 D11二极管在相移全桥电路中的重要性。

请告诉我在选择时应考虑该二极管的哪些重要参数?

此致、

Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当输出电感器续流间隔结束时、二极管会在部分开关周期期间钳制变压器引脚1。 它们在 P44的数据表中进行了介绍。

    希望这对您有所帮助

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    谢谢!

    我们正在设计基于 UCC28070和 UCC28950的1.2kW 电池充电器。 由于此应用由交流线路供电、我们想知道是否有一个电气测试跳过50Hz 交流波半周期。
    请确认这是否是适用于交流应用器件的标准测试?

    2.如果我们跳过输入交流线路的半波、PFC 和全桥 ZVT 部分是否会出现问题?
    请告诉我 UCC28070和 UCC28950的行为是怎样的?

    此致、
    Dhananjay Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhananjay

    输入电压变化的常用标准是 IEC61000-4-11

    UCC28070将检测线路压降并停止开关-一旦线路重新出现、它将执行软启动。 DS 的第7.3.14节介绍了此行为-另请参见图21。 全桥的行为取决于 PFC 级输出端的压降量。 如果第二级以全功率运行、电压可能会下降到足以防止电桥产生最大输出电压、并且其输出电流可能会下降到零。 这不会导致任何问题- SR 将停止运行(UCC28950进入 DCM 模式)。 ZVS 可能会丢失、但持续时间会非常短(某些 ms)、以至于增加的耗散不会导致半导体开关中的温度显著升高。

    此致

    Colin