This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5005:输出电压问题

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599210/webench-tools-lm5005-output-voltage-problem

器件型号:LM5005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 Webench 设计工具设计了一个48V-12V 1A 降压转换器。  每个 PCB 的行为方式都相同。 初始30s 输出变为12V、然后开始在输出电压中显示奇怪的纹波。 从我所附的示波器屏幕截图中可以清楚地看出这一点。  再次阅读数据表后、我根据数据表计算在 Vcc 和 Cramp 之间添加了一个斜坡电阻器。 但仍然没有任何改善。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    如果在前30秒内显示良好的12V 输出的电路板,则我们需要首先排除任何散热原因。
    a)您能否检查 IC/二极管/电感器的温度。 IC 需要与 PCB 良好的热连接。 检查外露焊盘"Heat DAP"是否焊接到 PCB 上。

    用于调试目的:
    b)使用 X7R 电容器以避免热降额或将电容器值增加30%以补偿热效应。
    c)测试无负载/轻输出负载200mA (使用负载电阻器)查看是否在相同的确切30秒内发生相同的问题。

    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前30秒正常的12V 电压仅在我第一次为电路板供电时才出现(每次为同一电路板供电时都不会出现)。  散热外露焊盘焊接到 PCB 接地。

    我已连接200mA 负载、IC/二极管/电感器中没有发热。 我使用的所有电容器都是 X7R。  我怀疑我的电路有根本的错误、可能缺少一些重要的点、或者补偿器设计错误(设计值是从 Web 工作台获取的)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、
    您能否共享布局并发送启动行为的范围截屏。 从一开始就可能会出现问题、而且情况会变得更糟。 同时、您能否只在输入电压下添加22uF 电容、在输出电压下添加47uF 电容、并查看是否有任何更改以排除其他潜在的设置问题。
    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、您好、您是否找到了任何解决方案?

    此致、
    Christian