请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5005 工具/软件:WEBENCH设计工具 
我使用 Webench 设计工具设计了一个48V-12V 1A 降压转换器。  每个 PCB 的行为方式都相同。 初始30s 输出变为12V、然后开始在输出电压中显示奇怪的纹波。 从我所附的示波器屏幕截图中可以清楚地看出这一点。  再次阅读数据表后、我根据数据表计算在 Vcc 和 Cramp 之间添加了一个斜坡电阻器。 但仍然没有任何改善。