This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133EVM-715-15V:为什么电源需要比稳压电压高1.0V?

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24133EVM-715-15V
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602952/bq24133evm-715-15v-why-does-the-supply-need-to-be-1-0-v-above-the-regulated-voltage

器件型号:BQ24133EVM-715-15V
主题中讨论的其他器件:BQ24133

大家好、团队、

关于 EVM 指南上的以下注意事项(请参阅下文)、 为什么电源需要比 EVM 中的稳压电压高1.0V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    基于 降压向量的 BQ24133要求 VIN 高于 Vout (VBAT)、且最大占空比约为97%。 因此 、电源需要比稳压电压高1.0V 才能获得足够的裕量。

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    假设最大占空比为97%、 电源电压 VBUS 是否可以达到9.0V?  

    目标应用是以8.4V 的最大充电电压为2S1P 锂离子电池充电至最大充电电压、这样、如果 有足够的裕度、则裕度会~300mV?

    什么因素推动了对1.0V 裕度的需求?  (例如相对于300mV 或500mV 裕度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的受害者:

    我们建议电源电压 VBUS 为10.0V 或更高。 另请考虑电缆上的容差和 IR 压降。 我们缓冲的占空比低于90%、BQ24133应能正常工作。

    陈阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    感谢您的支持。 我只想确认一件事- VBUS 的这项建议是否针对 BQ24133EVM-715-15V 而大于10.0V? 它是否也适用于任何采用 bq24133的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的跟进质询在这项答覆中获得答覆: