This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:即使 INLIM 设置为500mA、系统也正在绘制550mA 的 gt (&G)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598146/bq24192-system-is-drawing-550ma-even-when-inlim-is-set-to-500ma

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQ27531-G1

您好!

充电时,导致大于550mA 电流消耗的原因是什么? 这是充电期间我在电池中连接外部电流表时报告的电流。 这也是电量监测计 IC (bq27531-G1)报告的相同电流值。  

我要连接我们的监测计和充电器 IC 连接。 请帮我们验证。 对于 FG 固件(除了设置 INLIM 位)、我们还能做什么其他事情来获得准确的500mA 限制吗? 我们还可以检查其他哪些方面来找出问题?

我们的系统是 USB 2.0器件、因此我们需要确保它的电流消耗小于500mA。

谢谢、e2e.ti.com/.../780_2D00_000001-REV4d-Battery_5F00_Manag.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看您的原理图、我看到您使用端口来互连原理图上的引脚。 我注意到您在 SYS 引脚上有一个端口、但我看不到任何其他 SYS 端口、尤其是在开关节点上的电感器之后。 您能否确认 SYS 引脚在电感器之后连接到 SW? 如果没有连接、则不应存在任何充电电流、但我要确保查看的是正确的原理图。

    您报告的550mA 是充电电流、因为电量监测计会报告此电流。 如果您使用的是5V @ 500mA USB 端口、这意味着它可以提供2.5W 的功率。 假设充电电流为4.2V、充电电流为550mA、充电电流为0.5A 时的充电效率为~94%、则所需的总功率将为~2.45W、处于 USB 端口的限制范围内。

    您能否确认快速充电电流限制设置为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我回到您的第一个问题、并在明天通过我们的硬件工程师进行确认。 但我们的系统确实可以充电。

    至于第二个问题、您是指充电器中的 ICHG 位吗? 由于我们使用的是电量监测计、电量监测计完全控制该寄存器。 该位是否会影响电池充电电流大于500mA 的原因? 当充电电流大于550mA 时,我将在获得这些位的读数后返回给您。

    INLIM = 500mA 是否应该能够限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将讨论 bq24192上的两个独立寄存器:一个用于输入电流限制、REG00、一个用于快速充电电流、REG02。 第一个限制了可从适配器汲取的电流、而另一个限制了电池将接收的实际充电电流。 我怀疑您的充电器处于 INDPM 状态、并且您的充电电流高于500mA、这意味着它将充电电流限制在可从5V@500mA 适配器获得的最大值、但输入电流限制仍为500mA。 如果您希望充电器电流为500mA、则必须将 REG02的设置更改为512mA (最接近500mA 的值)。

    由于您使用电量监测计控制充电器、请验证电量监测计数据存储部分的充电器部分、以验证电量监测计写入充电器的设置是否正确。

    请提供电量监测计写入充电器的寄存器设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    好的、我将在充电期间验证 ICHG 位。 但根据您的解释、我们的问题与 ICHG 位无关、而与 INLIM 位有关。

    我们的问题是、即使 INLIM 设置为500mA、我们的系统也会从适配器汲取大于500mA (550mA)的充电电流。 为了确保限流器件正常工作、我将 INLIM 更改为150mA、充电电流降至160mA。 充电器似乎能够限制电流、但监测计(和连接到电池的电流表)报告的电流大于 INLIM 中设置的值。

    顺便说一下、我们的系统在充电测试问题期间断电、仅消耗-1.2mA 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需添加、确保测量仪表已正确校准。 1.2mA 偏移听起来像是监测计的库仑计数器偏移未正确校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我忘记说1.2mA 断电系统放电电流来自连接到电池的电流表读数。 监测计在此状态下报告0mA (未连接充电器)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我说我们的系统"断电"时、我意味着低功耗、但系统仍消耗极低的电流、因此读数为1.2mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法、为什么 INLIM 设置不准确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果在输入侧放置一个安培表,电流读数是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    充电电流为570mA 时、请参阅下面的充电器和电量监测计寄存器设置。 这在为电量非常低的电池充电时尤其会发生。 充电电流会随着电池按应有的方式充电而随时间推移而减小。 令人担忧的是、充电器无法像在 INLIM 设置中那样将充电电流限制为500mA。 我通过使用适配器充电完成了此测试。

    我还将附加一个日志文件以进行完整的寄存器设置。 同样、570mA 是连接到电池的电流表读数、也是监测计报告的相同值。  

    e2e.ti.com/.../excess_5F00_charge_5F00_current.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用安培表测量输入电流? 如果是、结果是什么? 它应该接近500mA。

    请注意、INLIM  不是充电电流设置。 INLIM 设置适配器可以提供的电流大小。 使用5V@500mA 适配器,您可以获得超过500mA 的充电电流(效率为94%的3.275V*578mA 为~2W,低于2.5W 适配器所能提供的功率)。

    如果 您希望充电电流小于500mA、  则需要 修改快速充电电流设置。 此设置由电量监测计在此应用中控制、因此您需要修改电量监测计存储器上的电量监测计设置。 电量监测计技术参考手册的第3章 详细介绍了电量监测计的充电器控制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的回复。 这个问题现已得到理解。 充电电流(由监测计报告)不等于来自 USB 的输入电流。

    我们测量了输入电流、小于500mA。

    谢谢!