主题中讨论的其他器件:BQ27531-G1、
您好!
充电时,导致大于550mA 电流消耗的原因是什么? 这是充电期间我在电池中连接外部电流表时报告的电流。 这也是电量监测计 IC (bq27531-G1)报告的相同电流值。
我要连接我们的监测计和充电器 IC 连接。 请帮我们验证。 对于 FG 固件(除了设置 INLIM 位)、我们还能做什么其他事情来获得准确的500mA 限制吗? 我们还可以检查其他哪些方面来找出问题?
我们的系统是 USB 2.0器件、因此我们需要确保它的电流消耗小于500mA。
谢谢、e2e.ti.com/.../780_2D00_000001-REV4d-Battery_5F00_Manag.pdf