This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634438/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122

我使用 LM5122会议并借助 TIDA-PMP20093和波特图测试了升压板环路响应、如下所示。 我发现、当频率为5MHz 时、相位变得非常大、并且 MAG 开始增加的问题。  我想知道 这个问题的原因是什么以及如何解决。

升压板的技术规格为:VIN=14.4V Vout=24V。 由于环路分析器的输入范围限制(15Vmax)、我更改了 Vin=8.5V &Vout=14.2V & Iout=2A。  原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    5MHz 时的相位和增益对该设计无关紧要。 这是因为开关频率仅为250kHz、转换器无法在5MHz 下达到干扰。 要在测量过程中听到噪声、请确保用于连接到电路板的所有导线都很短、并通过双绞线进行连接。  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回复。 但我还发现、该电路的带宽约为1kHz、而开关频率为250kHz。 我参考开关 DC/DC 的知识,知道带宽始终是(1/10~1/5)*开关频率。 那么、我想知道如何改善动态响应? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    降压转换器的带宽近似值是准确的、但在升压转换器中、必须考虑控制环路中的右侧平面零点。 因此、环路的交叉频率通常为右侧平面零点频率的1/3至1/5。 这就是交叉频率约为1kHz 的原因。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回答。 如果您有任何建议来提高此设计的带宽?谢谢!

    Betty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    请按照数据表第8.2.19节进行操作。 这提供了用于计算补偿组件的公式、这些补偿组件有助于提高穿越频率。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    我参考数据表第8.2.2.19节、计算补偿组件、同时使用 MATLAB 模拟 lm5122环路传递函数、请参阅第28/29页的表2。 然而、仿真结果大约为2.7kHz、与计算结果(5.3kHz)有很大的差距。 我对传递函数感到困惑、在第42和43页、数据表选择的交叉频率为5.3khz、而测试结果约为2.7kHz。