This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:无法进入充电阶段

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634696/bq24253-can-not-enter-charge-stage

器件型号:BQ24253

您好,

  我正在使用 BQ24253调试我们的硬件、以便为1200mAh 3.7V 电池充电,schem 如下所示:

 

  

    我添加了一些修改:

    

       1、短接 D+/D-;

       2、将 D1替换为10K 电阻

       3、将 R16替换为165R RES

       4、电池没有 TS,、因此引脚9未连接

     现在、,当 MCU 加电时、,CHG_CEN、CHG_EN1、CHG_EN2都作为输出初始化低电平、 当检测到 CHG_PGN 为低电平时、MCU 会将 CHG_EN1驱动为高电平。 问题是 CHG_CHGn 始终处于高电平、并且充电阶段不会启动。 有什么问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 上连接的电池的电压是多少?

    /CE 为低电平有效。 它应为高电平以禁用充电、为低电平以启用充电。 由于 ILIM 引脚对地短路、EN2=0和 EN1=1将 ILIM 设定为最大值。

    此外、TS 上的电压是多少? 如果没有热敏电阻、电阻分压器将施加高于 TS 上标称值的电压、这可能会改变充电器功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的所有重播,当 I R8和 R14至10KOhm,TS 电压为2.49V 且开始充电时、我已解决此问题。