This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116布局和原理图检查

Guru**** 2361050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625898/lm5116-lm5116-layout-and-schematic-check

器件型号:LM5116

您好!

您能帮您检查以下原理图和布局吗?

输入54V-84V、输出36V 8A、开关频率为200kHz。

e2e.ti.com/.../DCDC300W84V-to-36V.zip

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm5116-Flour-Plan.pdfHi维克多、

    原理图看起来正常。  我会做一些调整。

    1.将 R14从750k 更改为 150k

    2.将 Rsense 从10mR 更改为5MR。

    3.将 R12从3.6k 更改为400k

    4.将 C17从100nF 更改为1nF。

    我检查了您的布局,我会考虑查看附件并遵循其中所述的准则。

    希望这对您有所帮助?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户已修改电路并重新布局 PCB。 直流/直流现在可以正常运行。

    下面是低侧 FET 的 Vgs 波形。 关断时的下冲约为-7V。 是否会导致任何问题?

    更新电路和布局如下所示。

    e2e.ti.com/.../LM5116.zip

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行测量时、您需要确保示波器探针上的接地导线非常短。  我建议将弹簧夹和开尔文连接到 FET 的栅极和源极。  如果您使用 Rsense、则接地端需要连接到感应电阻器的接地端。  但环路需要非常小、否则接地引线上会拾取噪声。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量方法正确。 下面是 SW 波形、显示了高侧 MOSFET 导通时的极高过冲。

    对该电路有任何建议吗? 此外、目前客户正在使用2层 PCB、是否需要更改为4层?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    开关节点测量显示出显著的开关节点振铃。 如果放大上升沿、则可以更清楚地看到振铃振幅和频率。

    为了减少开关节点振铃:随附的3张幻灯片将有助于开关节点 ringinge2e.ti.com/.../Switchnode-Ringing.pdf

    1.降低功率 FET 的寄生 di/dt 环路电感。

    ->在 PVIN 和 PGND 之间靠近高侧和低侧 FET 放置一个小型(例如0402尺寸)高频陶瓷电容器、例如0.047uF。

    ->通过将铜层放置在尽可能靠近寄生环路区域的位置、可以进一步降低环路电感。 例如、在中间层2中、最好是6mil 距离。 因此、使用4层 PCB 可以降低寄生环路电感。

    ->在使用多个功率 FET 时、就像在本例中那样放置多个高频电容器、以便减少每个寄生环路。

    2、最后一步是优化缓冲器滤波器。

    此致、

    Robert Loke