主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 BQ34Z100
我使用 EV2300板对 bq34z100EVM 板进行编程。 我打开 bqstudio、它会自动检测我的器件并正常启动。 然后右侧的信息不会灰显、我可以使用右侧的命令与器件通信。 然后、我转到设置 ChemID、并持续获得"Error code = 3" 90%的时间和"Error code:1470" 10%的时间。 我已附加错误消息的屏幕截图。 如何设置 ChemID?!??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 EV2300板对 bq34z100EVM 板进行编程。 我打开 bqstudio、它会自动检测我的器件并正常启动。 然后右侧的信息不会灰显、我可以使用右侧的命令与器件通信。 然后、我转到设置 ChemID、并持续获得"Error code = 3" 90%的时间和"Error code:1470" 10%的时间。 我已附加错误消息的屏幕截图。 如何设置 ChemID?!??
e2e.ti.com/.../56280.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip
Nicholas、您好!
感谢您分享屏幕快照。 它显示您使用的是 EV2300的 v3.1c。 您能否使用随附的文件对其进行更新、并告诉我这是否解决了问题。 注意:您需要两个 EV2300来更新 EV2300上的固件。
谢谢
Onyx
我试了几次,最终还是试了,现在它已经校准了,而且化学 ID 设置为461。 但是、它仍然报告0%的充电状态(我想电池现在充电大约80%、肯定不是0%)。 我的 GPC_report 显示最大偏差为7.1%、高于建议的水平、我应该将电池发送到达拉斯进行性能评测。 我本以为这会比我看到的更好、这让我相信我仍然有另一个问题、但我愿意将我的电池放入。 您认为 Onyx?e2e.ti.com/.../4237.GPC_5F00_report.txt