This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z100EVM:设置 CHEMID 时出错

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624010/bq34z100evm-error-setting-the-chemid

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100

我使用 EV2300板对 bq34z100EVM 板进行编程。 我打开 bqstudio、它会自动检测我的器件并正常启动。 然后右侧的信息不会灰显、我可以使用右侧的命令与器件通信。 然后、我转到设置 ChemID、并持续获得"Error code = 3" 90%的时间和"Error code:1470" 10%的时间。 我已附加错误消息的屏幕截图。 如何设置 ChemID?!??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试编程什么 chem id? 如果所有 chem ID 都出现这种情况、请尝试安装与当前版本不同的 bqstudio、
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初使用的是版本1.3.54.1、并尝试对 ChemID 461进行编程。 我尝试了其他几个 chemID、并将返回上述错误。  

    现在我已经下载了版本1.3.76、但我仍然收到了 chemIID 461的上述错误、我尝试了十几个其他错误、都很不幸。  

    这些是我在该下载页面上看到的唯一两个版本。 我是否可以在某个地方找到要尝试的旧版本软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送整个 register/bqStudio 窗口的屏幕截图?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的器件已密封。 请参阅 IC 旁边的挂锁标志、指示这种情况。 此外,正在设置的 FAS 和 SS 标志也表示这一点。 当设备处于密封状态时,您无法对 chem id 进行编程。 请单击 bqstudio 最右屏幕命令窗口上的解封按钮和完全访问按钮。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前曾尝试过这种方法、现在我又尝试了一次、但在完全访问后、FAS 和 SS 寄存器仍处于设置状态。 这些寄存器是什么、我是否需要取消设置它们才能对 ChemID 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电压过低。 它应高于闪存更新电压、以便能够解锁器件。 如果您的配置为1s、则电压应高于3V
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接到一个充满电的24V 电池。 我不确定它的读数为何为~600mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能未执行电压校准、或者未正确配置电池节数。 您是否在 EVM 上执行此操作? 请参阅 DS 说明、了解如何将电量监测计设置为1秒或更大值。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 EV2300 USB 适配器和 bq34z100EVM 评估板。 我已经将 J5上的跳线设置为两个>5的位置、但我错过了第7页手册中提到您需要设置"串联电池节数"值的部分。 但现在我已经将其设置为8、我发出了 RESET 命令。 然后我去校准电压、以便使用 DMM 测量电池组电压、使其为26500mV。 因此、我输入了该值并选中了校准电压复选框、然后点击校准电量监测计按钮、它给出了错误"器件未确认"。 我注意到它是密封的、因此我发出了"unseale_full_access"命令、然后重试、并得到错误"Calibration - Cell Voltage correction is exed allowed range"。 我返回到数据存储器选项卡、并确保我的串联电池节数值仍然为8。 我现在该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    您是否设置了 voltsel 位? 请仔细阅读 EVM 用户指南、了解如何设置电池节数和进行校准。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仔细检查了它、它仅在描述堆栈电压<= 5V 时该怎么办的部分中提到 voltsel 位。 我的电池组电压为24V、因此我没有对 voltsel 位执行任何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我拔下电池组并将其重新装入、"串联电池节数"恢复为1。 因此、我的问题是目前不知道如何设置该值、因为手册中的说明不起作用、我尝试了一整套密封、解封和重新封装组合、但到目前为止没有任何效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!
    电压大于5V 时、voltsel 为。这是用户指南中的一个拼写错误、很抱歉用户指南的错误方向。 您必须设置 voltsel 位才能设置电池节数。 我将联系负责更正用户指南中该部分内容的团队。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    通过设置 Voltsel 位、我可以设置串联电池的数量并校准电压、但当我尝试将 ChemID 设置为461时、仍然会出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../56280.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    Nicholas、您好!

    感谢您分享屏幕快照。 它显示您使用的是 EV2300的 v3.1c。 您能否使用随附的文件对其进行更新、并告诉我这是否解决了问题。 注意:您需要两个 EV2300来更新 EV2300上的固件。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我能够在 bq34z100上对 chem id 461进行编程、这表明 chem id 不是问题。 可能的问题是 EV2300上的固件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试了几次,最终还是试了,现在它已经校准了,而且化学 ID 设置为461。 但是、它仍然报告0%的充电状态(我想电池现在充电大约80%、肯定不是0%)。 我的 GPC_report 显示最大偏差为7.1%、高于建议的水平、我应该将电池发送到达拉斯进行性能评测。 我本以为这会比我看到的更好、这让我相信我仍然有另一个问题、但我愿意将我的电池放入。 您认为 Onyx?e2e.ti.com/.../4237.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、我重启了电源、它开始读取61%的状态或充电。 现在我在2A 电流下进行放电测试、我的电池电流为10Ah、因此我预计 SOC 每~3分钟下降1%、但每~13秒下降1%、比预期快得多。 我想知道它是否因为化学461适用于5Ah 的电池、而我的电池为10Ah。 你认为是这样吗? 如何发送电池以进行性能评测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您必须先运行学习周期、然后测量仪表才能准确测量。 随附应用手册。  

    考虑到您的电池化学 ID 匹配 最大 DoD 误差大于3%、学习可能会失败、但值得一试。

    将您的细胞发送到 TI 以生成化学 ID 需要两个月以上的时间。 如果您需要发送单元格以生成新的化学 ID,则需要离线联系我们。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我已经浏览过该 PDF、bqStudio、bq34z100EVM 手册和论坛、似乎无法找到有关如何进行学习周期的说明。 您能给我指正确的方向吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附文档的第1.2.5节描述了倾斜循环的流程。

    在您对 chem id 进行编程后,该过程的摘要如下。


    1.排空
    2.等待 OCVTAKEN 标志变为红色。 让我们休息至少1小时。
    3.发送它使能命令以设置 DOD0参考点。
    4.以 C/5的速率充电至满电量。 (FC 位设置。)
    5.等待 OCVTAKEN 标志变为红色。 您应该会看到、在学习 Qmax 后、VOK 变为绿色。 您应该会看到更新状态更改为05。 让我们休息至少2小时。
    6.以 C/8速率放电至端电压。
    7.等待 OCVTAKEN 标志变为红色。 在休息时间内、您应该会看到将"更新状态"更改为06。 让它至少休息2小时。

    谢谢
    Onyx