您好!
是否有办法搜索效率是其中一个参数的降压转换器?
例如、我想查找在 Vin=3.3V、Vout=0.8V 和 I=2A 时效率大于90%的所有 TI 降压转换器、而不必仔细查看每个数据表的图形。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stephen、
感谢您的参与。
在 TI.com 中选择产品时、您可以对效率选项进行排序
例如、您可以在有关轻负载效率的特性中进行选择、但我认为您无法指定数字。
TI.com - 降压转换器(集成开关)产品选择|德州仪器 TI.com
使用 Webench 的另一种方法是指定要求 并选择最佳器件以实现高效率。
Webench - 电源设计器(TI.com)
您还可以在此处指定您的要求以及您的终端应用。 我将帮助您根据您的应用选择合适的器件。
谢谢、
此致、
莫赫丁。
尊敬的 Stephen:
这是降压转换器的正常行为。
您还可以在数据表中找到以下图表、即当 Iout>1A 时、效率为5Vin >12Vin >3Vin、这与 WEBENCH 中的结果匹配。
直流/直流转换器中功率耗散的两个主要原因是 MOSFET 导通损耗和 MOSFET 开关损耗。
随着输入电压的增加、占空比更低、导通时间更短。 您可以看到高侧 MOS Rdson 高于低侧1 (20m 与10m)、因此当输入电压增加时、导通损耗会降低、效率更高。
对于这种情况、即使效率@3.3Vin 为88%<90%、您是否确实要使用 TPS566231?
如果是、我认为该产品适合您的应用。