This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 按效率搜索给定输入电压、输出电压、电流的降压转换器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231, TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179041/search-for-buck-converter-by-efficiency-for-a-given-vin-vout-current

主题中讨论的其他器件:TPS566231TPS566238

您好!

是否有办法搜索效率是其中一个参数的降压转换器?   

例如、我想查找在 Vin=3.3V、Vout=0.8V 和 I=2A 时效率大于90%的所有 TI 降压转换器、而不必仔细查看每个数据表的图形。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的参与。

    在 TI.com 中选择产品时、您可以对效率选项进行排序

    例如、您可以在有关轻负载效率的特性中进行选择、但我认为您无法指定数字。

    TI.com - 降压转换器(集成开关)产品选择|德州仪器 TI.com

    使用 Webench 的另一种方法是指定要求 并选择最佳器件以实现高效率。

    Webench - 电源设计器(TI.com)

    您还可以在此处指定您的要求以及您的终端应用。 我将帮助您根据您的应用选择合适的器件。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin

    我是按照您的建议操作的、WebBench 提供了与我已经找到的转换器相同的转换  器-这是 TPS566231或 TPS566238。  您对此有何看法?  我唯一的问题是可用性(或不足)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    您选择的转换器属于不同的产品系列、我将分配给受尊敬的产品系列、他们将为您提供支持。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我发现 TPS566231的效率@3.3Vin 0.8Vout 2A 低于81.2、这不符合您的要求

     您可以 在该链接中找到答案、 选择转换器和效率限制、然后按如下方式选择一款产品。

    Athos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    如果您选择低成本设计、效率似乎会达到81%。  高效率可实现88%的效率。  但是、当输入电压限制为3.3V 时。  

    如果您允许仿真中的输入电压范围为3V 至12V,则3.3V 的效率会有所不同(90.4%与88.3%)。  奇怪。  此外、12V->0.8V 比3.3V->0.8V 更高效。  我本来不会期待这种情况。  你能解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    这是降压转换器的正常行为。

    您还可以在数据表中找到以下图表、即当 Iout>1A 时、效率为5Vin >12Vin >3Vin、这与 WEBENCH 中的结果匹配。

    直流/直流转换器中功率耗散的两个主要原因是 MOSFET 导通损耗和 MOSFET 开关损耗。

    随着输入电压的增加、占空比更低、导通时间更短。 您可以看到高侧 MOS Rdson 高于低侧1 (20m 与10m)、因此当输入电压增加时、导通损耗会降低、效率更高。

    对于这种情况、即使效率@3.3Vin 为88%<90%、您是否确实要使用 TPS566231?

    如果是、我认为该产品适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的主 P/S 是+12V、我想我需要一个主3.3V 降压、然后馈入0.8V 降压。  如果我可以直接从+12V 到0.8V、效率大于90%、那么这是理想选择。  谢谢