This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:TPS65261

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261, TPS65216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758813/tps65261-tps65261

器件型号:TPS65261
主题中讨论的其他器件: TPS65216

大家好、

当 TPS65261和 SS3的 SS1、SS2连接到同一电容器并且 EN1、EN2、MODE 连接到 VCC 时、
自动加电/断电序列是否工作?

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在工作台上检查一下。 我稍后会通知您结果。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经在工作台上进行了验证。 加电/断电序列可正常运行。
    但是、请注意、对于 SS 时间计算、如果电源序列为 Vout1->Vout2->Vout3、则每个通道的 ISS 为5uA、10uA、15uA。 这是因为3个通道共享一个 CSS。 在 CH2软启动期间、CH1已设置、ISS1的电流源已开启、因此软启动电流加倍。 同样、Iss3是15uA 的三倍。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们的客户使用 TPS65261 TI EVM 进行了验证。

    随附 的文件是电路和波形。

    您的验证和客户验证是不同的结果。

    三个通道是相同的时序、而不是软启动。 请告诉我这两种情况有何不同。

    此致、

    三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 EVM 上再次验证了它。 波形布置在下方、

    配置为、EN1=EN2=MODE=H、SS 连接在一起、无负载。 您能否仔细检查配置并再次测试?

    我们建议不要像这样配置器件。 这是因为、当 Vout2在 Vout1之后启动时、SS 将放电以支持 Vout2的软启动。 然后、只要 CH1上存在一些负载、Vout1就会由于 SS 电压降低而下降。 下面的波形显示了结果(Vout1上的负载为1A)

    如有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的支持。

    我已验证 TPS6521 EVM。 SS1的 C24、SS3的 C17和 SS1的 C8短接。 SS 有3个电容器。

    随附的照片是 EVM 和 波形。

    所有 VOUT 同时上升。 结果会因您的结果而异。

    哪种行为是正确的?

    此致、

    三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了不同之处...

    我使用的是工程 EVM、它与您的 EVM 有一点不同。 在我的电路板上、EN 被上拉至 VCC、而 EN 被上拉至电路板上的 VIN... 我认为您的测试结果是正确的。

    当 VIN 上升并超过 UVLO 时、器件开始工作。 VIN 仍处于相对较低的电压。 通过 ENx 和 VIN 之间的分压器、EN 仍然处于逻辑低电平。 在我的电路板上、由于 ENx 直接上拉至 VCC、它们是逻辑高电平。

    您还可以将 ENx 上拉配置更改为 VCC 并进行验证。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的评论。
    最后一个连接的波形是 CH1是 VCC、CH2是 VOUT1、CH3是 VPUT2、CH4是 VOUT3。
    当 VCC 被强制时、我将 EN3的跳线从低电平移动到高电平。 EN1和 EN2连接到 VCC。
    ENx 条件与您的条件相同。 我不确定工程 EVM 和 TPS65261 EVM 之间有何区别。
    我的 TPS65261 EVM 和我们的客户 EVM 行为相同。 您可以尝试使用 TPS65216 EVM 进行验证吗?

    此致、
    三浦岩崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iwasaki、

    我已将电路板更改为与您的电路板相同的连接、结果与您相同。
    正如我所解释的、在生产 EVM 上、ENx 通过分压器上拉至 VIN。 这意味着、当器件启动时、由于分压器的原因、ENx 上的实际电压非常低。 MODE 引脚被检测为逻辑低电平、因此这里不会有电源序列。 在我的电路板上、MODE 引脚上拉至 VCC、MODE 引脚、ENx 引脚被检测为逻辑高电平、因此可以看到电源序列。

    此致、
    Hao