Other Parts Discussed in Thread: TPS65261, TPS65216
主题中讨论的其他器件: TPS65216
大家好、
当 TPS65261和 SS3的 SS1、SS2连接到同一电容器并且 EN1、EN2、MODE 连接到 VCC 时、
自动加电/断电序列是否工作?
此致、
三浦岩崎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我发现了不同之处...
我使用的是工程 EVM、它与您的 EVM 有一点不同。 在我的电路板上、EN 被上拉至 VCC、而 EN 被上拉至电路板上的 VIN... 我认为您的测试结果是正确的。
当 VIN 上升并超过 UVLO 时、器件开始工作。 VIN 仍处于相对较低的电压。 通过 ENx 和 VIN 之间的分压器、EN 仍然处于逻辑低电平。 在我的电路板上、由于 ENx 直接上拉至 VCC、它们是逻辑高电平。
您还可以将 ENx 上拉配置更改为 VCC 并进行验证。 谢谢!
此致、
Hao