This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:系统从睡眠模式唤醒时提供 UVLO 保护

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752531/lp8860-q1-uvlo-protect-when-the-system-woke-up-from-sleep-mode

器件型号:LP8860-Q1

尊敬的 TI 专家:

当我们测试 LP8860并发现这两种状态需要您的建议:

1.当系统从睡眠模式唤醒时,背光会亮起,然后 熄灭,然后背光 正常亮起~

 它们是 UVLO 保护故障、但输入电压稳定在12V、UVLO 值我设置为3V、为什么它们是 UVLO 故障?

 然后 、我在 EN 之后添加一个100ms 的延迟、其状态不像我在前面提到的那样变化。

 软件设置的最大电流为每通道100mA、但我们发现屏幕亮度不够(我觉得最大电流仅为50mA)

然后我重新启动几次、对比度变得正常(更亮)

我想知道   软件设置的最大电流的机制。

请您耐心地回答,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在施加输入电压之前启用了 VDDIO/EN、它将报告 UVLO 故障。

    从 VDD 到 VDDIO/EN 的延迟至少为500us、如下所示。  

    2.您是否 还尝试为 EN 添加延迟以查看问题是否可以解决?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复~
    您展示的图片描述了 EN 在 VDD~后加电
    我说过、我在 EN 之后添加了一个延迟、否则当从睡眠模式唤醒时、它们将是 UVLO 故障。 我不知道~的原因

    第二个问题是、当我为 EN~添加延迟时、它们没有改进
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "在 EN 之后添加延迟"是什么意思? 延迟用于哪个信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。