请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 尊敬的 TI 专家:
当我们测试 LP8860并发现这两种状态需要您的建议:
1.当系统从睡眠模式唤醒时,背光会亮起,然后 熄灭,然后背光 正常亮起~
它们是 UVLO 保护故障、但输入电压稳定在12V、UVLO 值我设置为3V、为什么它们是 UVLO 故障?
然后 、我在 EN 之后添加一个100ms 的延迟、其状态不像我在前面提到的那样变化。
软件设置的最大电流为每通道100mA、但我们发现屏幕亮度不够(我觉得最大电流仅为50mA)
然后我重新启动几次、对比度变得正常(更亮)
我想知道 软件设置的最大电流的机制。
请您耐心地回答,非常感谢~