This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:HO 和 LO 引脚的电流不足

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755473/lm5116-not-enough-current-for-ho-and-lo-pin

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:LM5146-Q1

您好!  

我们使用 WebBench 工具设计了一个转换器。  

我们使用这些 MOSFET:IPT65R033G7XTMA1。  转换器无法正常工作。 但是、具有模拟晶体管 Ciss 的电容器的 LM 有效。  

在我们进行 MULTIPAL 测试后、我们认为栅极和源极之间的电压不足以(2V)驱动晶体管。  

 由于 MOSFET 的电阻器太小、LM 是否能够提供足够的电流?  

如何能够提高电流?  

你有什么想法吗?  

谢谢,  

此致、

François í a-Alexandre。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    请分享原理图。

    栅源电压是2V? 请分享栅极驱动和 SW 波形的示波器截图。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到原理图和 转换器示波器的示波 器:

    VGS 低侧示波器_6
    VGS 高侧示波器_7
    SW SCOLE_8.

    谢谢,  

    François í a-Alexandre  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您指定的650V CoolMOS FET 的 Qg 在所需的开关频率下过高、从而使 VCC 进入电流限制。

    尝试使用100V FET (有关 MOSFET 器件型号的建议、请参阅 LM5116和 LM5146-Q1数据表)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。  

    我将搜索另一个驱动程序。  

    谢谢、

    François í a-Alexandre