主题中讨论的其他器件:TPS2561
我有一个具有一个 USB 主机端口和一个 USB OTG 端口的应用。 我的方案是 OTG 端口连接到主机(PC)。 当我关闭设备电源时、PC 仍然为 OTG 端口提供5V 电压。 这个 PC VBUS 5V 显示在我电路板上 TPS2561的 VOUT2上、这是我完全预料到的。 但我还看到、在 VIN 和 IC 的 VOUT1处电压约为1.1V。 我测量了流经 VOUT1的泄漏电流、它大约为3mA!
流经 TPS2561的泄漏路径是什么? 这是预期的吗? 在此用例中、IC 是否会损坏?
是否有消除未供电 TPS2561泄漏的建议? 串联二极管?
在 VOUT2上存在电压时、是否有另一个 TI 双 USB 电源开关在未通电时没有该泄漏路径?
谢谢、
Greg