This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561-Q1:未上电状态下端口之间的泄漏电流

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753432/tps2561-q1-leakage-between-ports-in-un-powered-state

器件型号:TPS2561-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2561

我有一个具有一个 USB 主机端口和一个 USB OTG 端口的应用。  我的方案是 OTG 端口连接到主机(PC)。  当我关闭设备电源时、PC 仍然为 OTG 端口提供5V 电压。  这个 PC VBUS 5V 显示在我电路板上 TPS2561的 VOUT2上、这是我完全预料到的。  但我还看到、在 VIN 和 IC 的 VOUT1处电压约为1.1V。  我测量了流经 VOUT1的泄漏电流、它大约为3mA!

流经 TPS2561的泄漏路径是什么?  这是预期的吗?  在此用例中、IC 是否会损坏?

是否有消除未供电 TPS2561泄漏的建议?  串联二极管?

在 VOUT2上存在电压时、是否有另一个 TI 双 USB 电源开关在未通电时没有该泄漏路径?  

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    这是意料之中的。 下面是数据表中的泄漏电流数据。

    我不清楚你的情况。 您的意思是将 VOUT2连接到 PC VBUS、VBUS 为5V、TPS2561禁用? 那么、您 在 VOUT2处看到5V 电压、在 Vin 和 Vout1处看到1.1V 电压、对吧?  我认为这毫无意义。

    您可以上传或向我发送您的原理图并进行设置吗?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。  很抱歉、我的问题不清楚。  当我提到 Vin 通电时、我是不正确的、不是。

    我的器件未通电、TPS2561的输入电压为0V。  从这个未上电状态、当我将 OTG 端口(VOUT1)插入 PC 时、我看到另一个端口 VBUS_HOST (VOUT2)上的电压。

    这是两个 VBUS 端口行为的示波器图。

    如果我从系统处于通电状态开始、然后断电、但让 PC 连接到 OTG 端口、则问题会有所不同。  在这种情况下、VBUS_HOST 保持在5V 附近。  

    只有当我断开系统与 PC-USB 的连接时、VBUS_HOST 上的电压才会下降。

    感谢您的帮助、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    非常感谢。 您的设置和波形非常清晰。 根据波形、VBUS_HOST 似乎是由 VBUS_OTG 引起的。

    今天我使用 EVM 进行此测试、我在 OUT1上施加了5V 电压、但在 OUT2上没有发现任何电压(VIN 悬空、EN 引脚连接到 Vin)。 这是我所期望的、这是有道理的。 因此、我想可能有一条从 OUT1到 OUT2的路径、该路径来自 TPS2561。

    因此、我建议您移除 TPS2561 、然后再次测试(将 OTG 端口插入 PC)、以查看 VBUS_HOST 上是否会有电压。

    下面是供参考的波形。 我使用 EVM 进行测试。 这是 EVM 用户指南、您可以在其中找到原理图。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您在 EVM 上执行此测试。  这清楚地表明、仅 TP2561上没有泄漏。  

    在进一步调试后、我通过 uController 找到了一条单独的泄漏路径、uController 连接到 HOST_VBUS 和 OTG_VBUS。  请参见下面的。

      

    我添加了一个网络、用于在微控制器电源关闭时断开 OTG_VBUS -请参阅下面的内容。  之后不再出现泄漏。

    再次感谢 Bob 的帮助、 感谢您的及时回应。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道这个。 如有任何问题、请随时提问。

    此致、
    Bob