尊敬的 Sirs:
一年多以来、我们一直在我们的电源中使用 UCC28600D、而不会出现任何问题。 但是一周前我们遇到了一个问题。 30分钟后、电压输出从12、3V (正常值)衰减至11、0V。 通过使用示波器进行分析、该电压显示了3V 峰间纹波和锯齿波形。 在这种情况下、电源仅由交流电源供电、此输出上没有任何负载。
n´t、我们注意到将 UCC28600D 替换为另一个、输出保持没有任何纹波、电压不会衰减。
但是,如果我们使用 UCC28600D 的“类型”(尽管它是一个新部件,从卷盘中拾取),则故障行为仍然存在。 如果此部件的顶部标记已填充德州标识、则我们的电源正常工作。 n´t 此标识已填充、则表示存在此问题。
此测试在10块电路板中完成。 有缺陷的行为伴随着带有“未填充”标识的芯片。 我们认为此组件可能是假冒的。
此部件由巴西的授权经销商(Arrow)提供。
这里是否有人有这样的问题? ´s 使用另一个器件型号。 ´s、是否有人可以说德州仪器是否使用了两个徽标图纸?
下面是一些带有两种“类型”芯片的照片和另一张卷带的照片。
此致。
Valdecir