This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:不信任假冒芯片

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569247/ucc28600-distrust-of-counterfeit-chip

器件型号:UCC28600

尊敬的 Sirs:

一年多以来、我们一直在我们的电源中使用 UCC28600D、而不会出现任何问题。 但是一周前我们遇到了一个问题。 30分钟后、电压输出从12、3V (正常值)衰减至11、0V。 通过使用示波器进行分析、该电压显示了3V 峰间纹波和锯齿波形。 在这种情况下、电源仅由交流电源供电、此输出上没有任何负载。

n´t、我们注意到将 UCC28600D 替换为另一个、输出保持没有任何纹波、电压不会衰减。

但是,如果我们使用 UCC28600D 的“类型”(尽管它是一个新部件,从卷盘中拾取),则故障行为仍然存在。 如果此部件的顶部标记已填充德州标识、则我们的电源正常工作。 n´t 此标识已填充、则表示存在此问题。

此测试在10块电路板中完成。 有缺陷的行为伴随着带有“未填充”标识的芯片。 我们认为此组件可能是假冒的。

此部件由巴西的授权经销商(Arrow)提供。

这里是否有人有这样的问题? ´s 使用另一个器件型号。 ´s、是否有人可以说德州仪器是否使用了两个徽标图纸?

下面是一些带有两种“类型”芯片的照片和另一张卷带的照片。

此致。

Valdecir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valdecir

    感谢您发布此消息。

    首先、如果您有假冒器件、我会非常怀疑、这是非常不可能的。


    为了总结您的发现、日期代码标记为"37M AJG5"的 UCC28600在您的系统中工作正常。 但生产日期代码标记为"62M A331"的器件不会。 是这样吗?

    在最后一张图片中、您能否确认、这张图片是不能正常工作的器件卷带上的标签(标记为"62M A331")吗?


    我将在内部检查这些代码、以确定其制造时间和地点的详细信息、并将在几天内返回给您。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard、

    感谢你的答复。

    是的、´s 正确。 此器件标有"62M A331"、这是我在卷带上的缺陷器件。

    此致。

    Valdecir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valdecir

    您能否向我们发送一份原理图副本进行审阅?

    故障发生在空载条件下。 纹波电压是正弦电压还是三角电压?

    您是否有错误行为的示波器图?

     

    在空载条件下、UCC28600将以突发模式运行。 我想知道这两个器件在这些条件下是否具有不同的 IDD 电流。 如果一个器件具有比另一个器件更大的 IDD 电流、则可能会导致 VDD 电容器放电更快、并可能触发 UVLO。 可以通过研究 Vdd 电压和输出电压来检查这一点。 您能否在设计中检查此情况以查看转换器是否进入 UVLO?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

     感谢您的回复。

    在空载情况下、电压输出仍然没有纹波(请参阅下文)。

    当我的电路板打开时、主要在220V 交流电上、会出现这种三角纹波(见下文)。

    请参阅随附的原理图。 交流电源进入 CN1。 我们使用 PMP6833参考设计作为此电源的基础。

     此致。

    Valdecir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valdecir、

     

    我很高兴采用2类补偿网络的新补偿方案解决了这个问题。

     

    此致、

     

    Mike