This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:传导和/或辐射 EMI 数据

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS56C215, TPS54020, LMZ31710, TPS54A20, TPSM84A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568987/tps54824-conducted-and-or-radiated-emi-data

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: TPS56C215TPS54020LMZ31710TPS54A20TPSM84A21

您好!

TPS54824是否有任何传导和/或辐射 EMI 数据?

例如、TPS54824EVM 的 CISPR22或 CISPR25报告。

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    遗憾的是、TI 没有提供有关 TPS54824EVM 的此类数据。

    但是、即使进行了此类测试、传导和辐射 EMI 的结果也与系统、布局和设计相关、因此与 TPS54824的任何其他实现方案都不相关。

    也就是说、TPS54824是一款功能非常强大的器件。 TPS54824在其建议的工作条件下使用时、通过使用高效的布局和设计技术以及用于去耦 EMI 的最佳组件选择来保持传导和辐射 EMI 较低、因此应能够在您的系统中通过 CISPR22和 CISPR25标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 是的、我知道 EMI 与布局非常相关、但一些制造商开始提供 EVM EMI 数据以指示器件的性能。

    似乎有相当多的人正在使用对称的引脚带车(例如 LT8640、MPQ8636)。 但保持循环电流平衡是有道理的、这样它们就可以抵消、从而降低 EMI。 其中一些器件还具有很好的展频(例如 LT8640、LM53635)。 对于我的设计而言、最好的选择是能够实现5-12Vin 至1V1out @ 10A、对称引脚输出和扩频。 希望列表中的内容…

    此致、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    感谢您提供器件型号。 我不知道一些供应商已经开始将此类信息插入其数据表。 我必须保持观察。

    我很好奇、您是否已经了解了 TPS56C215、它是一款12A 器件、在 SW 节点周围的 GND 引脚上具有类似的对称配置。 此外、DCAP-3控制方法利用了一种恒定导通时间的形式、这种形式本质上具有一定的扩频。 我很好奇、在您有机会查看该部分后、您会怎么想。

    可能还有一些其他器件也适合该账单、但这是 TI 目录中的一个好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、我一直在查看 TPS56C215、它在我的列表中处于高电平。 我没有想到 DCAP-3控制是 SS、但这是一个好问题。 感谢您的提示! 有点遗憾、它无法与外部时钟同步。

    我还在查看 TPS54020 (及其显示 EMI 数据的模块版本 LMZ31710)、它可以与外部时钟同步、因此我可以添加外部 SS 发生器、尽管 TPS54020的引脚不对称。

    最后,我将考虑使用 TPS54A20。 具有非常小布局的双相2MHz 器件、但遗憾的是、它仅会降至8V 输入电压。 我需要低至5V 的输入电压才能自动冷启动。

    谢谢、Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想我会给您一个有关我的进度的最新消息...

    多个评估板、以便我可以估算辐射噪声。 使用了近场环路探头和内置了频谱分析仪的 Crlescope CS328示波器。 好的、它没有适当的 EMI 室那么好、但至少它可以为我提供一个指示。 结果如下:

    测试板

    类型

    RMS 噪声

    频谱峰值

    F PEAK

    输入电压范围

    零件成本(100美元)

    效率(数据表) 12Vin、1V1、6.4A out

    LMZ31710EVM

    模块

    95mV

    -26dB

    312kHz

    3-17V

    11.68

    85.

    TPS54020EVM

    芯片

    117mV

    -22dB

    500kHz

    4.5-17V

    5.11.

    TPSM84A21EVM

    模块

    49mV

    -33dB

    1995kHz

    8-14V

    12.75

    85.

    TPS54A20EVM

    芯片

    38mV

    -35dB

    3928kHz

    8-14V

    5.35.

    86

    MPM3682

    模块

    78mV

    -26dB

    436kHz

    4.5-18V

    9.80

    90

    MPQ8636

    芯片

    94mV

    -25dB

    300kHz

    4.5-18V

    3.13.

    90

    TPS56C215EVM

    芯片

    62mV

    -29dB

    1243kHz

    4.5-17V

    3.95.

    83.

     

    TPS54A20和 TPSM84A21是双相2MHz 器件、可提供最佳的辐射噪声性能、但其工作电压不低于8V。 有一个内部7.65V UVLO 可关断器件。 因此、这些器件不能用于汽车启动条件(ISO 16750正常冷启动4.5V 持续19ms、在50ms 内上升至6.5V)。

    可在冷启动过程中保持运行的下一个最佳器件是 TPS56C215。 它具有对称的引脚排列、因此非常适合 EMI。 因此将使用 TPS56C215进行设计。

    然后我开始实验…

    这些对称引脚分配器件(例如 LT8640、LM53635、TPS56C215、MPQ8636等)的理念是电流流入平衡环路以抵消产生的 EMI:

    一切都很好,除了只有一个电感器,因此它不能对称和抵消。 请尝试使用2个电感器…

    LM53635电路板的布局与我拥有的电路板的布局最对称、因此请使用2个4.7uH 并联电感器对其进行修改。 将它们与“引脚1”放置在相反的方向,这样磁通就会抵消;例如,当电流从左向右流动时,一个电感器将有磁通进入电路板,而另一个电感器则有磁通从电路板流出。

    LM53635电路板:原单通道2.2uH:

    LM53635电路板:使用2x 4.7uH 引脚1进行了修改、方向与:

     

    频率显示:暗迹线2.2uH 原始电感器、光迹线2x 4.7uH (峰值优于6dB):

     

    时间显示:环路以电感器为中心。 2条4.7uH 深线迹、原2.2uH 浅线迹。 对于2个电感器情况、磁通在其中心正上方被消除。

     

    使用双电感器似乎将峰值辐射噪声(至少在近场情况下)提高了6dB、并且磁通量直接在电感器上方被消除。 这也有一个优势、即每个电感器中的电流为一半、因此磁通密度和 RMS 损耗将更低。

    我们将在设计中实现并联电感器。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    感谢您分享您的发现!

    我知道我从您的帖子中学到了很多有用的信息、可以帮助其他人从中学习。

    请告诉我、在您的设计向前发展的过程中、我是否可以做任何其他事情来帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我没有合适的 EMI 测试设备、因此没有近场环路探头。 如果您或您的同事(可能在 LM53635组中)可以使用真实的 EMI 测量来测试这个想法、那将会很有趣。 ……

    此致、Ken