请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2895 大家好、
我将相移 PWM 控制 器 UCC2895 用于6kW 的直流/直流全桥 ZVS 转换器、固定频率 为50kHz。
VIN=400V、VOUT=100V 至400V
当我增加输出功率时、初级电流显示不平衡的波形。
我使用的是闸极驱动变压器、如 slu421。
我改善了 补偿环路、但仍然有问题。
最后、变压器饱和!!! (在图片中、变压器开始变为正交)
您是否了解了我必须修改哪些内容才能解决此问题?
提前感谢、
此致、
Pierrot