This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:6kW 半桥相移不平衡初级电流

Guru**** 2523260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567314/ucc2895-6kw-half-bridge-phase-shift-unbalanced-primary-current

器件型号:UCC2895

大家好、

我将相移 PWM 控制 器 UCC2895 用于6kW 的直流/直流全桥 ZVS 转换器、固定频率 为50kHz。

VIN=400V、VOUT=100V 至400V

当我增加输出功率时、初级电流显示不平衡的波形。

我使用的是闸极驱动变压器、如 slu421。

我改善了 补偿环路、但仍然有问题。

最后、变压器饱和!!! (在图片中、变压器开始变为正交)

您是否了解了我必须修改哪些内容才能解决此问题?

提前感谢、

此致、

Pierrot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierrot、

    AE 将回复您的问题、但可能会延迟至星期一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierrot、

    我的第一个想法是转换器以电压模式控制而不是电流模式运行、因为在电流模式控制中、当峰值电流达到 EA 输入设置的电流需求点时、PWM 比较器会终止当前的开关周期。 这一特性存在于变压器极性(OUTA/OUTA 和 OUTB/OUTD)上、可防止变压器中出现任何直流磁通、这意味着变压器电流不可能出现不平衡。 但在电压模式控制中、EA 输出直接控制占空比 –传播延迟等微小差异将使变压器看到的占空比失衡。 结果将是磁芯中的净直流磁通。

    过多的斜率补偿会降低 PCM 控制的优势、磁化电感(Lm)引起的变压器初级中的磁化电流也会增加一些斜率补偿、在添加斜率补偿时需要考虑这一点。 随着 Lm 的降低、增加的磁化电流在 CS 引脚上的信号比例也会增加。 如果磁化电流增加得足够、则会使 RCS 上的电流感应信号变大、转换器的运行方式将会越来越像处于电压模式而不是电流模式控制一样。 为了确保转换器不在电压模式控制下运行、建议您降低斜率补偿并为您的设计选择具有更大磁化电感的变压器。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Oliver 的回答。

    我将更改我的斜率补偿以保持在电流模式。

    我会告诉你

    谢谢

    Pierrot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我 更改了 R1、C2、R3、现在它是平衡的。

    非常感谢您的快速帮助!!

    此致、

    Pierrot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    例如、我对 SLUP102上使用的原理图有疑问。 当我查看这些波形时、它们非常干净。 如果我不在变压器和电感之间添加2个二极管、我就无法获得与 slu421A 原理图相同的波形。

    如果我不添加这些二极管、初级电压和初级电流上会出现大振荡。

    您是否知道为什么我们找不到这些振荡?

    提前感谢您

    此致

    Pierrot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我不知道、如果我有其他问题、是否需要创建新帖子。

    当我在没有电感的硬开关中使用半桥时、平衡现在是可以的。 但是、当我将电感与初级相加时、仍然具有不平衡的初级电流波形。

    电流模式控制是否会对 ZVS 原理图产生问题(与初级侧比较的电感)?

    我还有一个关于 SLUP102上使用的原理图的问题。 当我查看这些波形时、它们非常干净。 如果我不在变压器和电感之间添加2个二极管、我就无法获得与 slu421A 原理图相同的波形。

    如果我不添加这些二极管、初级电压和初级电流上会出现大振荡。

    您是否知道为什么我们找不到这些振荡?

    提前感谢您

    此致

    Pierrot
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierrot、

    如果您希望控制半桥级、则最好使用电压模式控制。 因为峰值电流模式控制本质上是不稳定的、并且由于不平衡而具有进入振荡的倾向。 这是电流模式控制的半桥拓扑的特性、以下文章中讨论了更详细的原因:

    www.ti.com/.../snva607.pdf
    www.how2power.com/.../H2PToday1204_design_TexasInstruments.pdf

    对于第二个问题:次级整流器上可能会出现高压振铃、这是由于变压器从续流中流出时变压器和垫片电感器之间的电流差造成的。 SLUU421A 中的二极管 D5和 D11为该电流提供了一条路径、并通过将变压器初级侧电源轨钳位来防止任何振铃。 这可保护同步整流器免受过压影响。 如果您不添加这些二极管、您将看到振铃。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Oliver 的回答、

    很抱歉,我在上一封信中犯了一个错误,我想说全桥,而不是半桥。

    当我在没有电感的硬开关中使用全桥时、平衡现在就可以了。 但是、当我将电感与初级相加时、仍然具有不平衡的初级电流波形。 我必须添加一个与初级电容器串联的电容器。

    电流模式控制是否会对 ZVS 原理图产生问题(与初级侧比较的电感)?

    提前感谢您

    此致

    Pierrot