我计算了等式10和12、但计算结果不匹配。
您能告诉我等式10和12上使用的参数的值吗?
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、John-San、
感谢你的答复。
我继续计算数据表的 EQ10和 EQ12,但我的计算结果不匹配。
Q1、
我在计算 EQ10时使用了 Vth=1.9V 和 Rg=4.7欧姆、但计算结果不匹配。
根据 FDC654P 的数据表、第3页上的 rgen 为6欧姆。
(FDC654P 的数据表 URL:https://www.fairchildsemi.co.jp/datasheets/FD/FDC654P.pdf)
这就是为什么我认为 Rg 是 rgen。
我认为 Vth 为8V (DRV 引脚典型输出)。
通过计算(Rg=6 Ω、Vth=8V)、PSW 变为9.5mW。
是这样吗?
Q2、
如果您不知道此答案、您能否与负责人确认?
此致、
YUto Sakai