This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:计算 PSW 和 Pcross

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590068/tps40200-calculate-psw-and-pcross

器件型号:TPS40200

我计算了等式10和12、但计算结果不匹配。
您能告诉我等式10和12上使用的参数的值吗?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 EQ 10、您需要首先计算 EQ 11。 RG 和 VTH 使用什么?
    对于 EQ 12、似乎他们使用 Vin 标称= 12V 而不是 Vin 最大值 当输入电压= 12V 时、Pcross =大约2mW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还研究了 EQ 10。  无法验证、因为我不知道原始作者对某些变量使用了什么值。  我将在 Support Analyzer 中标记此问题并关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    如图31所示、我使用 FDC654P。

    但是 、我不知道 FDC654P 的数据表中提到 RG 和 VTH 的值。

    您能告诉我这些值吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不在数据表中。  我没有写它、因此我不知道原始作者使用了什么值。  研究结果、Vth 可能为1.6V 或1.9V。 Rg 可能为4.7 Ω。  这可能是、也可能不是作者在数据表公式中使用的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

     

    感谢你的答复。

    我继续计算数据表的 EQ10和 EQ12,但我的计算结果不匹配。

     

    Q1、

    我在计算 EQ10时使用了 Vth=1.9V 和 Rg=4.7欧姆、但计算结果不匹配。

    根据 FDC654P 的数据表、第3页上的 rgen 为6欧姆。

    (FDC654P 的数据表 URL:https://www.fairchildsemi.co.jp/datasheets/FD/FDC654P.pdf)

    这就是为什么我认为 Rg 是 rgen。

    我认为 Vth 为8V (DRV 引脚典型输出)。

    通过计算(Rg=6 Ω、Vth=8V)、PSW 变为9.5mW。

    是这样吗?

     

    Q2、

    如果您不知道此答案、您能否与负责人确认?

     

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    栅极阈值电压应为1.6V 或1.9V、具体取决于您查看的数据表(我也检查了几个等效器件)。 我看到 RG 值为4.7或6欧姆。 不可能知道原始作者使用了什么。 此外、我不知道 IPK 使用了什么值。 方程式似乎正确、因此我不会担心您的计算与数据表结果不匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    我想知道计算的详细信息、因为我们的存储器不会使用 TPS40200。
    您能告诉我这个负责人吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此主题分配给该产品系列的应用经理。 由于 TPS40200是最近分配给他们的、他们将不知道答案。 数据表是在10年前编写的、因此不太可能有人记得。 我将把这些方程加载到 Mathcad 中、看看我是否可以通过调谐输入来匹配结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢您的友好支持。
    我很期待收到您的回复。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我构建了一个 Excel 电子表格。 我可以使用8V Vgate 使 eq 11正常工作。 我可以使用 Vin 标称= 12V 而不是 Vin 最大= 16V 来使 eq 12正常工作。对于 eq 10、我得到的值接近6.2mV。 我看不到有什么方法可以获得10mW、但我确实注意到开通和关断时间非常快。 如果您使用 TR 和 TF 而不是 Tchon 和 Tchoff、则可以获得更合理的8.55 mW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。

    我想知道是否可以为我提供 Excel 电子表格?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、只需向我发送您的电子邮件即可。