This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589382/tps61169-tps61169

器件型号:TPS61169

尊敬的先生:

当我们在数据表上声明时,“Vref 为188~220mV,通常为204mV。”

此描述是否指“考虑了纹波”或“平均值不会达到极限”?

我提出这一问题是因为我没有看到数据表中的波纹是如何的。

如何考虑这里的纹波? 谢谢。

谢谢、Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    感谢您的提问。 此描述是指平均电压电平。

    此致
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位:

    这意味着峰值/纹波 Vref>220mV 是合理的? (当平均电压电平<220mV 时)  

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    您是说峰间电压高于220mV 吗?

    此致
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    VRB 的峰间电压不会超过220mV。

    此致
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Caryss:
    您是否意味着 TPS61169 VREF 不会超过220mV?
    但在客户的 PCB 中、情况如何? 如上面的波形所示、可能超过220mV、这对于 PCB 中的应用而言仍然是安全的?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    在数据表所示的条件下、Vref 不会超过规格中保证的电压。
    它应该与客户的 PCB 相同。
    在上面的波形中、我看不到电压超过220mV、最大电压不是实际值、探针耦合的噪声很大。

    此致
    Caryss