您好、
我在使用 TPS564201时遇到了非常奇怪的行为。
我设计的电路与数据表建议非常相似。 稳定电源的 VIN 为12V。 输出电压配置为5V (我有另一个配置为3.3V、显示相同的行为)。
Cin 为 µF μ F、µF 电压为35V、Vout 为47 μ F、最大电压为20V C_BOOST 为100nF。 反馈电阻器为56kOhm 和10kOhm (应产生大约5V 的电压)。 建议电感为3.3µH μ H。
我根据数据表中的设计示例仔细检查了布局。
当我向输入电源轨施加电压(如上所述12V 稳定电压)时、输出侧出现短路。 然后、我改变输出阻抗、以排除任何未发生任何变化的开路负载。 我在输出侧进行了示波器测量、结果是直流/直流将输出电压控制到5V、持续大约10ms、然后发生短路。 我想知道、它的行为是这样的、因为它似乎在几毫秒内一切都是正确的、当输出稳定时、它会变成未定义的行为。 我检查了输出和输入是否存在短路和/或奇怪的阻抗、但一切看起来都正常。
希望大家能给我一些提示。
提前感谢!