This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:短路问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566374/tps564201-short-circuit-issue

器件型号:TPS564201

您好、

 我在使用 TPS564201时遇到了非常奇怪的行为。

我设计的电路与数据表建议非常相似。 稳定电源的 VIN 为12V。 输出电压配置为5V (我有另一个配置为3.3V、显示相同的行为)。

Cin 为 µF μ F、µF 电压为35V、Vout 为47 μ F、最大电压为20V C_BOOST 为100nF。 反馈电阻器为56kOhm 和10kOhm (应产生大约5V 的电压)。 建议电感为3.3µH μ H。

我根据数据表中的设计示例仔细检查了布局。

当我向输入电源轨施加电压(如上所述12V 稳定电压)时、输出侧出现短路。 然后、我改变输出阻抗、以排除任何未发生任何变化的开路负载。 我在输出侧进行了示波器测量、结果是直流/直流将输出电压控制到5V、持续大约10ms、然后发生短路。 我想知道、它的行为是这样的、因为它似乎在几毫秒内一切都是正确的、当输出稳定时、它会变成未定义的行为。 我检查了输出和输入是否存在短路和/或奇怪的阻抗、但一切看起来都正常。

希望大家能给我一些提示。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、SW 引脚应接地短路、不是?

    所有板都有相同的问题? 您是否对新 IC 进行了返工以进行双重检查?

    请上传您的原理图和布局以供查看。

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    V_OUT 和 SW 在断开状态下均未短接、似乎是内部短路。 症状是 V_IN 上的高电流消耗和电压降小于1V。我在同一电路板上的3.3V 有相同的问题、完全相同的原理图和布局、仅在电感(2.2µ 而不是3.3µ Ω)和反馈电阻器发生变化时、 因此、我排除了 PCB 的制造故障。 我唯一可以描述的故障是、我将 EN 直接接线至12V、根据数据表、这应该是正常的。


    我已经在3.3V 和5V 上尝试过4个芯片、因此它不是有缺陷的 IC。

    附加了布局和原理图。  在布局中、FB 电阻位于底部、几乎看不到。 10k 和"gn"是一个 LED 和电阻器、用于状态目的。 出于可见性原因、我省略了顶部和底部的接地层。

    此致、谢谢

    Carl Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    首先、实际上 、我们 以前没有看到过这样的问题、我认为这是一个应用问题。

    对于原理图 、我认为应该可以。

    对于布局、除了总接地覆铜之外、我也找不到致命的故障点、只是建议一些、例如、将 FB 线放置在输出电容器之后、将 LED 电路放置在具有输出电容器的引脚上、而不是从 FB 进行布线、并将 FB 接地连接到芯片接地。

    建议如下所示的一些检查点。

    首先、断开所有其他 相关电路与此直流/直流电路的连接。 输入电压和输出电压。

    1、仔细检查 C19、确保值和额定电压正确。

    2、  在接通12V 电源之前检查输入电压和输出电压、VSW 到接地阻抗、查看 是否正常。

    3,检查第一个加电波形,包括全带宽的 Vin、VSW 和 Vout。--请保存并上传。

    4、具有用于双检查的较低输入、例如6V、7V 或8V 输入。

    5,检查死芯片 Vin 到 SW 的阻抗,BOOT 到 SW 的阻抗是?--请记录

    6、最好添加一个0.1uF 电容、将其放置在尽可能靠近 Vin 引脚的位置

    最后、顺便说一下、这些芯片是否来自 TI 的非官方渠道?

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    由于我直到星期一才为您提供器件值的波形和双倍检查、因此请首先回答您的其余问题。 我断开了输入和输出上的所有负载以进行测试、因此我可以将其排除。 阻抗看起来也正常。 有趣的是:没有芯片死了。 如果我打开 V_IN 并将其重新打开、则转换器在启动时会正常工作几毫秒、然后使 V_IN 短路。 如果我在热损坏发生之前断开输入、芯片会像我测试过的那样频繁地重复此行为。 这些芯片来自 TI 采样计划。 我希望这一错误也会对您产生影响。 我很确定我的错误是由一个明显的原因造成的、我对它是如此可怕感到困惑。

    此致

    Carl Philipp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    等待您检查数据、是的、这是一个有趣但棘手的案例。

    很抱歉、我不能完全理解您所说的内容、请帮助清除一些问题。

    1、到目前为止、是否确实有任何芯片损坏? 因为您在最后一个回答中说过"您测量的 SW 和 Vout 对地短路"、但您在这个回答中说过"没有芯片死了"、让我感到困惑~~、您对热损坏有何意义? 它是热关断还是芯片完全损坏(损坏、某些引脚阻抗异常)?

    2 、"有趣的是:没有芯片死了。 如果我打开 V_IN 并将其重新打开、则转换器在启动时会正常工作几毫秒、然后使 V_IN 短路。 如果我在热损坏发生之前断开输入、芯片会像我测试过的那样经常重复此行为"

     为了确保我的理解正确、您的意思是:

    1>从电源输入连接器断开12V 输入线路、然后再次连接线路、然后接通12V 输入电压、芯片可以工作几毫秒、对吧?

         但是、"然后将 V_IN 短路"是什么意思呢? IC 损坏或?

    2>您的意思是、如果您在热损坏(热关断或完全损坏?)之前重复断开12V 然后快速连接12V 输入电压的操作、芯片每次都可以启动几 ms、对吧?

    根据降序、您是否已将另一个12V 输入电源更改为重试?

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuchang、

    好的、我将尝试用不同的词语来表示它。

    1.芯片没有损坏。 我无法判断是否存在、因为它们无法正常工作、但自从第一次尝试以来、它们的行为是相同的、每次启动时、它们在故障行为开始之前的几毫秒内都能正常工作。

    2.如果我使用限流电压电源施加任何电压,电流将上升到限值,电压将下降。 示例:我在输入侧施加了12V 电压、限制为500mA。 ->电源显示为500mA 和6V

    我的意思是热损坏是、在[2]中提到的情况下、在6V 和500mA 时、耗散的功率为3W。 由于输入和输出具有对地的高阻抗、因此在芯片中可能发生这种耗散的唯一点是。 我猜芯片会在几秒钟后被热损坏、但我等待的时间不够长。

    4.我尝试了4种不同的耗材,但都不能正常工作。 我已经尝试过6V 至12V 的输入电压。 芯片行为无变化。

    此致

    Carl Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    按照您的描述进行操作、建议如下所示

    1、请测量阻抗(每个引脚接地)、将完全新的 IC 与您认为异常的 IC 进行比较、以验证 IC 是否正常。

    2、根据您对电源的描述、电流受限、我确实怀疑这是 PCB 布局问题、有些网络对地短路或有些网络对另一个网络短路、请检查引脚对引脚的阻抗和引脚对地的阻抗、 在为12V 输入供电之前、请逐个检查所有引脚

    3、您可以在 EVM 上尝试 IC 吗? 如果您没有 EVM、可以在 TI.com 上申请、或向当地的 TI FAE 和销售人员寻求帮助。

    如果您的项目紧急、还请咨询当地的 TI FAE 来调查此问题。

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    项目不是那么紧急。

    电路板阻抗正常、没有短路或其他问题、我也使用 IC 和不使用进行了检查。

    "使用过的"IC 引脚阻抗与新 IC 相同。

    我没有 EVM、该项目没有资源可供购买。

    我现在可以测量开关和输出:

    1) 1) Vout @ Vin = 8V

    2) 2)开关@ V_IN = 5V

    此致

    Carl Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    找到了。 这太愚蠢了,我有点羞耻。
    原理图中的电容 C18是引脚交换的、因此我在焊接时没有注意到它。

    非常感谢您的帮助、并为我的愚蠢而道歉。
    此致
    Carl Philipp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦...我看到了它、但我认为您使用了22 μ F 陶瓷电容器(在焊接时不使用+/-)、请遵循我们的建议、不要使用 E 电容器或钽电容器(使用+/-)
    whaterver、现在可以解决问题、这很好。

    BR、
    裕昌