This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:来自直流/直流转换器的 TPS7A8300输入

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568205/tps7a8300-tps7a8300-input-from-dc-dc-converter

器件型号:TPS7A8300

您好!

IAM 使用 LDO TPS7A8300从2.0V 生成1.6V 电压。 LDO 的2.0V 输入电压来自直流/直流转换器。 LDO 的输出电压进入低噪声模拟电源引脚。 我对这一执行情况有以下疑问:

1) 1)通常、在直流/直流转换器输出电压中、开关噪声为 MHz rand=ge、并且噪声纹波低、大约为 kHz。 该 LDO 具有高 PSRR,因此可消除开关噪声(设计中为2MHz)。 是否需要添加 LC 滤波器(L= 100uH、C = 1uF、FB = 15.92kHz)?

2) 2)为了降低 LDO 输入和输出端的纹波电压,能否使用100uF 范围内的输入和输出电容器? 或者、我是否需要考虑任何最大限制?

3) 3)最小输入电容为10uF。 实际上,电容值将被直流偏置电压降低。 建议将数据表中的电容器值增加100%。 (第26页、8.1.2)。 那么、我是否必须使用最小20uF 的电容器?

4)在数据表(第26页、8.1.2页)中、建议使用钽电容器。 您能解释一下原因吗?

5) 5)为了降低从直流/直流转换器到 LDO 的噪声、是否需要二级滤波器。 您对此有什么建议吗?

此致、

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    对额外滤波的需求会因应用而异。  数据表中提供的典型特性曲线显示了您可以从 LDO 获得的 PSRR。  如果您的应用需要更多、额外的滤波甚至第二个串联的 LDO 将进一步降低开关噪声。

    10uF 的最小电容器已经考虑了降额。  对于 TPS7A8300、100uF 等大电容是可以的。

    TPS7A8300采用陶瓷稳定电容。  提到具有几百毫欧 ESR 的钽电容器是关于长迹线导致的 LDO 输入端的阻尼振铃。  该钽电容器将与陶瓷输入电容器并联。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否解释以下内容:

    此设计要求电源定序(上行和下行)。 在禁用(拉低 EN) TPS7A8300或将一个1M 欧姆的电阻器从 VOUT 接地之前、我是否必须切换将输入电压馈送到 LDO 的降压稳压器?

    偏置引脚断开时、2A 电流对应的最大压降为200mV (根据数据表)。 您建议的实际压降值是多少、以便尽可能降低功耗、从而从 LDO 获得1.2V 输出?

    此致、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavya、

    数据表的这一部分显示了几个选项、可确保在输出出现负偏置时正确启动。 如果您的应用在启用 LDO 之前可能会对输出进行负偏置、则可以选择将外部电阻器从 OUT 接地并延迟 EN 相对于 IN (RC 延迟对此很好)。 如果您希望实现这一选项、则上游降压需要在启用 LDO 之前提供 Vin。

    如果您打算在没有偏置轨的情况下使用 TPS7A8300、则最小 Vin 为1.4V。 对于1.2V 输出、1.4V 的输入电压足以应对压降;因此、最小输入电压应为1.4V。

    如果您提供3至6.5V 的偏置轨、则可以将余量减小到125mV、Vin 可以是1.325V。

    非常尊重、
    Ryan