您好!
IAM 使用 LDO TPS7A8300从2.0V 生成1.6V 电压。 LDO 的2.0V 输入电压来自直流/直流转换器。 LDO 的输出电压进入低噪声模拟电源引脚。 我对这一执行情况有以下疑问:
1) 1)通常、在直流/直流转换器输出电压中、开关噪声为 MHz rand=ge、并且噪声纹波低、大约为 kHz。 该 LDO 具有高 PSRR,因此可消除开关噪声(设计中为2MHz)。 是否需要添加 LC 滤波器(L= 100uH、C = 1uF、FB = 15.92kHz)?
2) 2)为了降低 LDO 输入和输出端的纹波电压,能否使用100uF 范围内的输入和输出电容器? 或者、我是否需要考虑任何最大限制?
3) 3)最小输入电容为10uF。 实际上,电容值将被直流偏置电压降低。 建议将数据表中的电容器值增加100%。 (第26页、8.1.2)。 那么、我是否必须使用最小20uF 的电容器?
4)在数据表(第26页、8.1.2页)中、建议使用钽电容器。 您能解释一下原因吗?
5) 5)为了降低从直流/直流转换器到 LDO 的噪声、是否需要二级滤波器。 您对此有什么建议吗?
此致、
Bhavya