主题中讨论的其他器件: TMS570LS0232、 TPS3890
我需要稍微澄清一下 TPS3852的数据表。
当我们遇到看门狗故障时、这将在 TMS570LS0232上启动 PORRST 事件、因为我的 WDO 输出是线性的或连接到连接到微控制器上电复位引脚的1.25V 监控器 IC 的输出。
数据表的图20显示了 SET1输入连接到 TPS3890的典型应用、TPS3890可生成长输入脉冲、从而在复位恢复/上电初始化期间禁用看门狗计时器。 此电路在初始化启动时会很好、但当您有看门狗引起的复位时、该概念会失败、因为您在第二个初始化周期中不再有禁用的看门狗。
一种可能的解决方法是将看门狗引起的复位反馈到 TPS3890的/MR 输入引脚。 这将通过清除 SET1输入低电平来禁用看门狗、从而重复初始上电复位看门狗事件。
我的问题是、如果 SET1在200ms 标称 WDO 低电平脉冲周期内清零、WDO 输出会怎样? WDO 输出是否立即变为高阻抗、或者在\WDO 引脚进入 SET1低电平请求的高阻抗状态之前、tRST 延迟是否完成?
或者、我是否需要改用 nRST 热复位、并启动看门狗恢复代码、该代码会在看门狗复位结束后立即为其提供服务?