This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:Set1输入性能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852, TMS570LS0232, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566434/tps3852-set1-input-performance

器件型号:TPS3852
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0232TPS3890

我需要稍微澄清一下 TPS3852的数据表。

当我们遇到看门狗故障时、这将在 TMS570LS0232上启动 PORRST 事件、因为我的 WDO 输出是线性的或连接到连接到微控制器上电复位引脚的1.25V 监控器 IC 的输出。

数据表的图20显示了 SET1输入连接到 TPS3890的典型应用、TPS3890可生成长输入脉冲、从而在复位恢复/上电初始化期间禁用看门狗计时器。 此电路在初始化启动时会很好、但当您有看门狗引起的复位时、该概念会失败、因为您在第二个初始化周期中不再有禁用的看门狗。

一种可能的解决方法是将看门狗引起的复位反馈到 TPS3890的/MR 输入引脚。  这将通过清除 SET1输入低电平来禁用看门狗、从而重复初始上电复位看门狗事件。

我的问题是、如果 SET1在200ms 标称 WDO 低电平脉冲周期内清零、WDO 输出会怎样?  WDO 输出是否立即变为高阻抗、或者在\WDO 引脚进入 SET1低电平请求的高阻抗状态之前、tRST 延迟是否完成?

或者、我是否需要改用 nRST 热复位、并启动看门狗恢复代码、该代码会在看门狗复位结束后立即为其提供服务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、数据表规定:
    "7.3.4.5看门狗输出 WDO
    TPS3852具有一个具有独立看门狗输出(WDO)的窗口看门狗。 独立
    看门狗输出可在看门狗计时出现故障时灵活地进行标记、而无需执行
    整个系统复位。 对于传统应用、可以将 WDO 绑定到复位。 而复位输出不是
    确认 WDO 信号将保持正常运行。 然而、当复位信号被置为有效时、WDO
    引脚将进入高阻抗状态。 这是由于在发生故障时使用标准复位时序选项
    发生在 WDO 上。 一旦复位被取消置位、窗口看门狗定时器将恢复正常运行。'

    这是否仅适用于器件发出的复位、或者如果另一个系统在 WDO 输出端发出复位事件(例如、如果我将/WDO 输出绑定到 nRST 并且 nRST 被内部系统中断拉低)、也是如此?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    如果 SET1被拉至低电平、禁用部件/WDO 将变为高阻抗并将变为逻辑高电平。 如果 SET1引脚保持低电平的时间不超过 trst、/WDO 将保持高电平、直到 trst 完成。 如果不需要此行为、则强制执行/RESET (强制 VDD 低于 VIT-)以清除此情况。

    第7.3.4.5节看门狗输出/WDO 仅讨论 TPS3852发出的/RESET 和/WDO 事件。 如果外部器件发出/reset、/WDO 和/reset 将保持正常运行。 如果 TPS3852发出/reset、/WDO 将变为高阻抗、直到 trst 过期。

    请告诉我、您是否需要任何其他资源。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark。  

    我很抱歉、但我仍需要对该部件对 SET1输入的状态变化的反应进行一点澄清。

    请确认此解释正确。

    1. 如果在触发 WDO 复位事件之前将 SET1拉为低电平、则
      1. 看门狗功能立即禁用
      2. WDO 变为高阻抗、然后
      3. 在状态机复位之前、WWDT 将被禁用、SET1恢复为高电平150us。
    2. 如果在 WDO 复位事件期间将 SET1拉至低电平
      1. 完整的 WDO 低电平脉冲(时间= trst、标称值为200ms)将在 WDO 变为高阻抗之前完成。  
      2. 当 trst 输出脉冲到期时、
        1. 看门狗功能被禁用、
        2. WDO 变为高阻抗、然后
        3. 在状态机复位之前、WWDT 将被禁用、SET1恢复为高电平150us。

    谢谢

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我对我在最后一个回复中产生的任何困惑都进行了拓扑。 我附上了一份范围捕获文件,该文件应有助于澄清这一点。 此范围捕获显示 了在发生复位事件期间禁用 WWDT 时发生的情况。

    我在下面准备了您的帖子、以便我可以逐一回答您的问题。

    [引用用户="Jeffrey Cranmer "]

    您好、Mark。  

    我很抱歉、但我仍需要对该部件对 SET1输入的状态变化的反应进行一点澄清。

    请确认此解释正确。

    1. 如果在触发 WDO 复位事件之前将 SET1拉为低电平、则
      1. 看门狗功能立即禁用
        1. 是的、如果 SET1在 WDO 复位事件之前被拉至低电平、则这是正确的。看门狗功能被禁用、WDI 的输入被忽略。
      2. WDO 变为高阻抗、然后
        1. 是的、WDO 将是高阻抗、上拉电阻器应尝试将其变为高电平。
      3. 在状态机复位之前、WWDT 将被禁用、SET1恢复为高电平150us。
        1. 如果在 WDO 复位事件之前将 SET1拉为低电平、它将在 SET1恢复高电平后的150us 之前被禁用。 除非复位线路上有另一个故障、否则这将导致 WDO 保持高阻抗、直到该故障也被清除。
    2. 如果在 WDO 复位事件期间将 SET1拉至低电平
      1. 完整的 WDO 低电平脉冲(时间= trst、标称值为200ms)将在 WDO 变为高阻抗之前完成。
        1. 不禁用看门狗定时器将导致 WDO 变为高阻抗。 请参阅随附的示波器屏幕截图。 Set1为粉色、WDO 为蓝色、复位为黄色。
      2. 当 trst 输出脉冲到期时、
        1. 看门狗功能被禁用、
          1. 一旦 SET1被拉至低电平、看门狗装置就会被禁用。
        2. WDO 变为高阻抗、然后
          1. 一旦 SET1为逻辑低电平、WDO 就会变为高阻抗。
        3. 在状态机复位之前、WWDT 将被禁用、SET1恢复为高电平150us。
          1. 在 SET1返回高电平之前、将禁用正确的 WWDT。 在我所连接的示波器快照中、您可以看到、当 SET1返回高电平时、WDO 保持高电平~63ms (twdu)、这是因为 WWDT 没有 WDI 信号输入。 因此、当超过上限时、WDO 将被拉低200ms。

    谢谢

    Jeff

    此致、
    标记

     

    [/报价]