This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:同时充电和放电时电池电压测量不良

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS61230A, INA219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621269/tps61230a-bad-battery-voltage-measurement-when-charging-and-discharging-at-the-same-time

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件:TPS54160INA219

大家好、  

我正在对单节锂电池(2.6Ah)进行充电、但降压不同步(TPS54160)、然后从电池使用 TPS61230A 将电压升压至5V。  系统运行良好、平均效率与预期相当一致。

但是、现在我使用两个 INA219 (ADC V/I 测量到 I2C)来监控电池电压和充电/放电电流。 第一个 INA219可测量从降压到电池的 V/电流、但第二个 INA219 (从电池到升压)在同时充电和放电时测量不稳定的值。 当仅从电池放电到升压时、测量结果非常完美。  

我在将功能 LBI (低电池电量指示器)与其他升压 IC 配合使用时遇到过类似的情况、在升压从升压 IC 提取电源的同时、当电池正在充电时、会出现错误指示。

有什么建议吗?

 

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否测量升压转换器的输入电压和电感器电流波形? 因此、我们可以了解实际发生的情况。
    TPS61230A 没有 LBI 功能、它只将输出电压调节为设置值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:  

    感谢您的快速回复。 是的、您是对的、我在使用 TPS61090RSAR 而不是 TPS61230A 时遇到了 LBI 问题、但它似乎是一个类似的问题、就像升压转换器的输入电压不够稳定导致测量误差一样。

    我已附上我正在使用的 TPS61230A 原理图的屏幕截图。 Cin 和 COUT 以及 L1是 Desing powerwebench 为优化效率而提出的方案:

    IND XFL4020-102MEB 1uH 11m Ω 5.4A Coilcraft
    Cin 0603 15uF 6.53m Ω X5R 20% 10V -C1608X5R1A156M
    COUT 1206 47uF 3.7m Ω 10V 直流 X5R +/-10%-GRM31CR61A476KE5L

     

    TPS6123X 的原理图

    在电池充电和放电期间、从电池到升压的 VIN 和 Iin  

    输入电压和输入电流、以便仅从电池放电进行升压。  

    我还将尝试测量电感器上的电流。 但是、在这种情况下、这种振荡是否正常? 我是否需要在输入端使用更高的电容器、也许吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还随附了布局的屏幕截图、不过我想我复制了数据表中的建议内容。 我曾尝试将 CIN 从15uF 增加到25uF、但并未改善。 INA219可能不是一种适合测量开关转换器输入/输出的解决方案、因为它是在高侧测量???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了这个问题 我的一个 INA219被炸了。 更换后、读数会非常完美。 很抱歉,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢这次更新。 我将结束这个问题。 但您仍然可以用新问题进行答复。