Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS61230A, INA219
主题中讨论的其他器件:TPS54160、 INA219
大家好、
我正在对单节锂电池(2.6Ah)进行充电、但降压不同步(TPS54160)、然后从电池使用 TPS61230A 将电压升压至5V。 系统运行良好、平均效率与预期相当一致。
但是、现在我使用两个 INA219 (ADC V/I 测量到 I2C)来监控电池电压和充电/放电电流。 第一个 INA219可测量从降压到电池的 V/电流、但第二个 INA219 (从电池到升压)在同时充电和放电时测量不稳定的值。 当仅从电池放电到升压时、测量结果非常完美。
我在将功能 LBI (低电池电量指示器)与其他升压 IC 配合使用时遇到过类似的情况、在升压从升压 IC 提取电源的同时、当电池正在充电时、会出现错误指示。
有什么建议吗?
此致