This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95379Q3M:降压配置中的输出电压(VSW)有哪些限制?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620389/csd95379q3m-what-are-limits-to-output-voltage-vsw-in-buck-configuration

器件型号:CSD95379Q3M
主题中讨论的其他器件:DRV595

您好、E2E NexFET。

能否将 NexFET 用于12V 的6V 至8V 输出降压?

抱歉、如果这是一个愚蠢的问题。  数据表显示 Vin - VSW & VSW - PGND 上的绝对最大值为20V、因此我不明白为什么不这么做、但所有 TI 文献似乎都针对低压 POL 电源。  此外、DrMOS 桥似乎只限于低电压输出。  

我需要一个驱动 H 桥为 TEC 供电(2.2欧姆热电冷却器、3.4A 时需要6.3V)。  我计划对 PWM 信号使用微控制器或 LT1923 (抱歉、TI)、但不管怎样、我想用小于5V 的逻辑和12V 高侧电源轨来驱动 H 桥。  如果我在 TEC 上执行双向操作(加热和冷却)、这意味着该器件必须灌入电流。  这是可以的吗?  

我确实找到了 TI 的 DRV595、并考虑修改设计以使用它、但它相当昂贵。

我还找到了可能起作用的 DRV84x2。

感谢您提供任何具体或一般性建议。  包括有关如何回答我自己的问题的提示!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    对于输入电压至输出电压、您应该能够很好地承受建议的工作条件(12V 输入电压至8V 输出电压将是~66%的直流电、因此那里很好)。

    关于您在灌电流方面的问题、我已联系我们的应用团队、了解他们的意见。 我很快就会为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们应用团队的回应:

    "同步降压具有双向电流流动能力、因此它可以拉电流和灌电流。 建议 VDD 为5V (最小4.5V)。 逻辑输入信号(PWM、SKIP#)与3.3V 逻辑兼容。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brett。

    感谢你们为我深入探讨这个问题。  听起来很值得一试、因此我很高兴找到了这么小而强大的器件!

    Paul